This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40z50系统断开启动程序

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094729/bq40z50-bq40z50-system-disconnect-start-up-procedure

部件号:BQ40Z50

您好,

我们设计了一个电池组(1s1p),我们使用系统断开功能([NR]=0)来关闭FET。 如果将蓄电池插入应用程序中,则将PRES引脚拉至GND/BAT-,然后将打开FET。 根据技术参考,在电池组进入激活模式并打开FET之前,大约需要750ms至1000ms的跳闸(SLUBU5A–2019年1月–2019年2月修订,Ch 5.7 ,第55/56页)。 我们的客户遇到的问题是,在启动(BQ以及HIS应用程序)后,BQ不直接响应SMB请求,他们必须等待超过500毫秒才能获得稳定的通信。 但是,如果电池与应用断开连接,几秒钟后重新连接,则通信不需要延迟,BQ会立即应答。

是否有关于BQ40z50启动程序的规范? 启动后的最长延迟是多少才能在蓄电池组和应用之间实现稳定的通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Philip:

    通常在尝试通信前等待1秒。

    1秒后检测到系统存在。

    请参阅5.2 .1.1 系统存在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,如果我理解您的正确,我们必须等待3个样本(750ms-1000ms),直到正确检测到PRES引脚,然后再等待一秒钟,直到我们可以初始化通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Philip:

    1秒的压力引脚检测意味着去抖时间为1秒。 因此,在机械连接完美后,您需要等待1秒钟。 机械连接的方法通常会导致弹跳,这可能会增加一些时间,我们无法预测并假设为1。

    处理此问题的正确方法是在出现故障时重试通信。 这将使响应时间最短。 请注意,通信可能由于噪音而失败,因此即使在正常操作期间,也建议主机使用此方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 到目前为止,我们的客户对这个答案很满意。