您好,
我们设计了一个电池组(1s1p),我们使用系统断开功能([NR]=0)来关闭FET。 如果将蓄电池插入应用程序中,则将PRES引脚拉至GND/BAT-,然后将打开FET。 根据技术参考,在电池组进入激活模式并打开FET之前,大约需要750ms至1000ms的跳闸(SLUBU5A–2019年1月–2019年2月修订,Ch 5.7 ,第55/56页)。 我们的客户遇到的问题是,在启动(BQ以及HIS应用程序)后,BQ不直接响应SMB请求,他们必须等待超过500毫秒才能获得稳定的通信。 但是,如果电池与应用断开连接,几秒钟后重新连接,则通信不需要延迟,BQ会立即应答。
是否有关于BQ40z50启动程序的规范? 启动后的最长延迟是多少才能在蓄电池组和应用之间实现稳定的通信?