This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6.1048万:TLV6.1048万是否有更高效率的替代品?

Guru**** 2813535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097318/tlv61048-is-there-a-higher-efficiency-replacement-for-tlv61048

部件号:TLV6.1048万
主题中讨论的其他部件: TPS6.123万ATPS6.1023万

您好,

  我们在市场上有一款使用TLV6.1048万的产品。 输入为3节C电池。 输出为5V,1.2A。 它只运行约5秒,然后等待30秒,再等待5秒等

我进行了测试,效率大约在4.5V输入电压下达到72 % ,到4.0V输入电压下达到65 %。 我测试了另一个直流-直流转换器(TPS6.123万A),该转换器在91 % 周围的电流要高得多。 但引脚不兼容。

TLV6.1048万是否有任何引脚兼容的替代产品? 客户已经构建了超过1000个PCA,因此我们更愿意返工,而不是完全更换。

谢谢!

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Derek,

    对于高效SOT-23封装IC和这样的工作条件,我认为没有更合适的设备了。 由于TLV6.1048万是更高的额定电压IC,并且 是非同步的,因此效率将会降低。 我认为最相似的封装IC是TPS6.1023万,但它的封装是SOT563。

    此致,

    Eric Yue