This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1288万:为直流电机供电时升压永久损坏

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097147/tps61288-step-up-permanently-damaged-while-powering-dc-motors

部件号:TPS6.1288万

大家好,

在我们的应用中,我们驱动(独立)两个直流电动机(峰值电流为15A,对于少数几个Us)。 电动机可由升压转换器供电或由电池(8.4V)提供电力(请参阅overview_system.png)。 在浪涌阶段(升压关闭)后,升压运行以提高电动机速度。 如果测得的电流超过2.5A,则会关闭步进,并且电动机直接由蓄电池供电。 电机始终使用PWM (2MHz)驱动。

有时,我们损坏了升压,导致SW和Vout以及SW和PGGNG短路。 表示开关和输出MOSFET的主体二极管已短路。

1 造成损坏的原因是什么? (峰值电流,峰值电压,其它?)
2如何避免 硬件损坏? 什么是错误?

提前感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Damiano,

    1,TPS6.1288万具有峰值电流限制功能,可限制输入峰值电流。 但是,如果布局不好,SW引脚上的大峰值电压可能会损坏芯片。 此外,TPS6.1288万没有短路保护,如果输出电压错误地对地短路,也可能损坏芯片。  

    2.请您分享布局并测试输入电压,输出电压,开关电流和负载电流波形,包括从步进到电池的稳定状态和瞬态状态。 我可以检查SW峰值电压。 是否存在任何升压禁用信号和蓄电池启用信号的控制阈值? 如果两者都在短时间内启用,则反向电流可能也会损坏芯片。

    此致,

    Eric Yue