This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.3万:省电模式

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096541/tps63000-power-save-mode

部件号:TPS6.3万
主题中讨论的其他部件: TPS6.3001万TPS6.3002万

您好,

我们的设计使用了具有轻负载的TPS6.3万。 我们希望使用节电模式来提高效率,因为我们使用电池作为输入源。 但是,启用节电模式后,我们没有看到任何改进。 是否有方法检查是否正确启用? 我们在启用和不启用省电模式的情况下测量到相同的电流消耗。  

随附原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Austen:

    感谢您考虑使用TI的器件。

    您可以发现它们在PWM和PSM之间的切换节点中非常不同。如下图(PSM)所示。

    PSM 显然有两次摆动之间的暂停时间。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao:

    我已确认在启用省电模式时切换节点处于PSM模式。 但是,我没有看到效率有任何提高。 事实上,当 我尝试使用30mA负载和90mA负载时,效率PWM模式似乎与PSM非常相似。  

    TPS6.3万上是否有任何官方效率数据? 数据表仅显示TPS6.3001万和TPS6.3002万。

    谢谢!

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Austen:

    很抱歉,我也找不到TPS6.3万的效率日期。

    是的,这是对的,PSM的设计尤其适用于Xua等真正的轻负载。因此,在mA负载期间,在某些情况下,PSM的效率性能会更差

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao:

    感谢您的支持。

    此致,

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Austen:

    不用客气。

    此致

    TAO