This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6.2085万:TPS6.2085万和TLV6.2085万之间存在差异

Guru**** 2381770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095673/tlv62085-differece-between-tps62085-and-tlv62085

部件号:TLV6.2085万
主题中讨论的其他部件:TPS6.2085万

您好,

我可以看到 TPS6.2085万和TLV6.2085万之间的区别在于PWM精确度的性能。

您能告诉您是什么让这种差异变得不同吗? 它们是不同的设计(差模)还是在生产测试中排序?

谢谢

标记。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    这两种设备之间的主要区别在于VFB精度。 TPS6.2085万具有+/- 1 % 的精确度,超过-40度。 C至125度 C结温,而TLV6.2085万限制为 0度。 C至85度 C.只有。 详情请参阅下图。

    我希望我能够解答您的疑问。

    TPS6.2085万:

    TLV6.2085万:

    此致,

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    只是一个软提示。

    您还有其他问题吗? 如果没有,请单击"已解决"按钮将其关闭。

    谢谢你。

    此致,

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完成。 谢谢。