This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:TPS56C215效率数据

Guru**** 2507555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097367/tps56c215-tps56c215-efficiency-data

部件号:TPS56C215

您好,

我在TPS56C215数据表中找不到5V输入的效率。

请提供以下情况的效率数据:

5V输入至1.2V输出电压@400kHz

5V输入至1.2V输出电压@800kHz

5V输入至输出电压3.3V@400kHz

5V输入至输出电压3.3V@800kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    您可以 使用WEBENCH工具获得估计值。