This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56.1201万:TPS56.1201万的备用部件请求

Guru**** 2526910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097118/tps561201-alternate-part-request-for-tps561201

部件号:TPS56.1201万

大家好,

我们在设计中考虑了TPS56.1201万部件。

我们想了解接受2.7V输入范围的类似引脚映射开关调节器的可用性?

可接受500mA至1A的额定电流。

 对于接受2.7V输入电压范围的TPS56.1201万,请推荐任何引脚到引脚等效值。

此致,

哈里什。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harish!

    我没有发现任何P2P设备的输入电压如此之低。

    Shuai