This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD1.6301万Q2:请帮我选择N通道MOSFET

Guru**** 2812665 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094939/csd16301q2-please-help-me-choose-a-n-channel-mosfet

部件号:CSD1.6301万Q2
主题中讨论的其他部件:CSD1.7381万F4LMG1020

只需查看下面所附的图片即可。

我想找到一个合适的N通道MOSFET作为LD的驱动器。

根据规范,此LD的最大电压为1.8V,正常电压为1.2V。

最大工作电流为200mA,最大切换频率为10MHz。

请你给我一些建议吗?

这是一个很好的地方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吴时您好:

    感谢您对TI FET的关注。 TI尚未对我们的FET进行10MHz切换频率的特性描述。 我所见过的大多数应用程序的最大切换速度高达1MHz。 但是,我已经看到我们的FemtoFET器件用于驱动频率为10 MHz的激光二极管。 我特别推荐CSD1.7381万F4,因为它已用于此类应用。 栅极驱动对于实现快速切换时间至关重要,以确保接通时间和占空比足以从激光二极管产生所需的光线。 您需要使用具有强大驱动电流功能的快速栅极驱动器,如TI的LMG1020。 请记住,MOSFET阈值电压会有所不同,这可能会改变FET的接通时间和占空比。 与阈值电压较高的设备相比,具有较低阈值的设备将迟早打开和关闭,从而提供更长的开机时间。 在设计电路时,您需要考虑这一点。

    此致,

    约翰·华莱士

    TI FET应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。