This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5618万:BQ2.5618万:BQ2.5628万数据表要求

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096486/bq25618-bq25618-bq25628-datasheet-requirement

部件号:BQ2.5618万

我可以使用BQ2.5628万和EVM板进行调试吗?

我们的`s是Quanta计算机,现在它处于EVT阶段。

谢谢。

BRS,

King.tsai@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,King,

     我会直接向您发送电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kedar

    感谢您的回复。

    `s也无法从BAT引脚拖动电流,并且它在DCM模式下一直保持不变,

    固件代码是由客户自己创建的,您认为此问题与固件代码有关吗?

    如果是,您能否为我们提供默认代码?

    我们的原理图外观精美:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,King,

      请直接发送电子邮件给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kedar

    好的,我`ve了这封电子邮件给你。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭线程并脱机解析。