This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:UART通信不工作

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092655/em1402evm-uart-communication-not-working

部件号:EM1402EVM

我已使用FTDI电缆将一个串行端口连接到EM1402EVM。 我设置端口tp 250kBaud,8 N,1并将唤醒引脚脉冲调低,然后发送以下字节0x89,0x01,0x00,0x0,0xDA,0x83 (注意,逗号和0x表示法不是仅发送实际字节。 我期待的响应为 00 01 C1 C0或类似,但我完全没有收到任何响应。是否有其他技巧需要我知道才能使其正常工作?

谢谢!

格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Glenn,

    很抱歉回复延迟。 您是否在此EVM上具有合适的电压电源? 还可以尝试在UART命令之间添加延迟时间吗? 在某些情况下,如果之间没有足够的延迟时间,FTDI电缆会出现发送消息的问题。 如果两者都不起作用,我建议使用示波器仔细检查RX/TX引脚,以确保它们正在接收UART命令,并且不存在硬件问题。