主题中讨论的其他部件: BQ27Z746
大家好,
我检查了bq40z50规范,以查看以下有关BAT引脚的建议。
"将D1和R13替换为10欧姆的电阻器,用于单节电池应用"

但我发现另一个E2E线程(请参阅 此处- BQ40Z50:bq40z50 1s)似乎与SPEC冲突。 我可以知道用户是否 只能将一个电阻器(10欧姆)用于1S应用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我检查了bq40z50规范,以查看以下有关BAT引脚的建议。
"将D1和R13替换为10欧姆的电阻器,用于单节电池应用"

但我发现另一个E2E线程(请参阅 此处- BQ40Z50:bq40z50 1s)似乎与SPEC冲突。 我可以知道用户是否 只能将一个电阻器(10欧姆)用于1S应用?
您好,Wyatt:
您能否详细说明"防止电池意外充电"和" D1二极管的主要用途是防止通过Vcc到BAT的路径意外充电"? 我真的不知道为什么二极管会阻止充电。 正如我所知,从Vcc到BAT,它应该始终是"正向偏压",如下所示

如何保护它? 我不确定二极管是否会在短事件中受到保护,例如当Pack+/-短路时BAT会被拉至地面。
感谢您对bq27Z746的建议,但最终客户希望 使用 SMBus。