This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:用于1S应用的BAT引脚解决方案

Guru**** 2558470 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096120/bq40z50-bat-pin-solution-for-1s-applicaiton

部件号:BQ40Z50
主题中讨论的其他部件: BQ27Z746

大家好,

我检查了bq40z50规范,以查看以下有关BAT引脚的建议。

"将D1和R13替换为10欧姆的电阻器,用于单节电池应用"

但我发现另一个E2E线程(请参阅 此处- BQ40Z50:bq40z50 1s)似乎与SPEC冲突。 我可以知道用户是否 只能将一个电阻器(10欧姆)用于1S应用?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cheer,

    我认为两者都是有效的,如果客户想要使用1S配置,他们可能需要拆下二极管以较低的电压工作。 这确实会取消Swami提到的防止电池意外充电的保护。

    还有其他更适合1S的仪表,如较新的BQ27Z746。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:

    您能否详细说明"防止电池意外充电"和" D1二极管的主要用途是防止通过Vcc到BAT的路径意外充电"? 我真的不知道为什么二极管会阻止充电。 正如我所知,从Vcc到BAT,它应该始终是"正向偏压",如下所示

     

    如何保护它? 我不确定二极管是否会在短事件中受到保护,例如当Pack+/-短路时BAT会被拉至地面。

    感谢您对bq27Z746的建议,但最终客户希望 使用 SMBus。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cheer,

    即使FET已关闭,也可能会有小的电流路径通过VCC,我认为二极管的设计用途是防止小电流通过VCC流至BAT。 如果只有一个电阻器,则不会阻止这种情况。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:

    A)。 如果知道 ,如果客户仅使用电阻器(10欧姆)获得BAT (与规格的方法相同),那么可以知道通过VCC到BAT的电流有多少? 或者如何计算电流?  

    B)。 如果BAT仅使用 电阻(10欧姆),然后始终连接充电器,那么似乎始终有此电流,即使仪表进入任何保护以关闭CFET (例如OVP,OCCP,OTC),对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cheer,

    我正在检查设计,我会告诉您反馈。

    这将是一个可疑的问题,即使CFET和DFET是开放的,但可能存在一些电流。 我没有亲自测试过,也问过设计。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cheer,

    这是来自设计团队的反馈:

    VCC至BAT之间没有电流流动路径,但如果VCC/Pack和BAT之间的IC存在故障,则反向电流路径将被外部冗余组件(二极管)阻塞。 这是二极管的用途,它是为了安全避免偷来的充电路径。 添加单个单元格应用程序是不实际的。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:

    明白了,非常感谢。 因此 ,bq40z50只能在BAT上使用一个电阻器(10欧姆),而不能在单节appplicatoin中使用二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cheer,

    正确,您可以使用10欧姆电阻代替二极管。

    此致,

    Wyatt Keller