This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594EVM:关于TPS6594EVM的设置

Guru**** 2810755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092000/tps6594evm-regarding-setup-for-tps6594evm

部件号:TPS6594EVM

你好,团队成员。

关于TPS6594.1111万EVM,我启动了设置,但硬件无法识别。

请先确认所附图像。

设备管理器似乎也无法识别它。

通常,只需将连接到评估板的USB电缆连接到PC,没问题,对吗?

谢谢

铃木科塔罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kotaro:

    如果您单击弹出窗口的步骤1中的循环箭头,下拉菜单中是否列出了任何COMM端口?

    是否可以确认跳线J47和J37设置为"Master"(主)? 我知道这有点令人困惑,因为1111通常是从属设备,但跳线将I2C线路连接到USB。

    如果尝试通过USB为EVM供电,请使用连接Vsys和V3V3的跳线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Michael San

    未显示通信端口。
    我还将J37和J47设置为主机,但无法识别设备。
    还有其他可能的问题吗?

    谢谢

    铃木科塔罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以尝试使用不同的USB到USBC电缆?

    当您连接到USB时,哪个板载蓝色LED指示灯亮起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Michael San

    我尝试了另一根电缆,但情况没有改变。

    在下面,我尝试了两种情况,

    LED打开:D3,D5,D6 或D4,D5,D6  

    谢谢

    铃木科塔罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在“设备管理器”中,您是否看到下面列出的“ACCtrl”?

    您是否可以尝试使用TPS6594x的寄存器映射页面而不使用快速入门页面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到“ACCtrl”。

    是的,我正在使用TPS6594x的寄存器映射页面

    尽管我尝试了另一台PC,但情况没有改变。

    谢谢

    Kotaro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kotaro,

    您是否有另一个TPS6594x EVM可以尝试? 我开始想知道特定EVM上的微控制器是否有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1111 的I2C地址为0x4C至默认0x48  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nimrod:

    Mike应该能够在星期四之前调查此问题。 谢谢你。

    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kotaro,

    您是否有机会尝试另一个EVM?