This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008A:LT Spice模型

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5008, LM5008A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096745/lm5008a-lt-spice-model

部件号:LM5008A
主题中讨论的其他部件:LM5008

大家好,

导入 LM5008A型号LM5008_TRANS.LIB后,请参阅下面的标题,我收到V8错误。

这似乎是脉冲电压源:

V8 U6 0脉冲0 1100N  

LTSpice要求一个脉冲源至少有5个参数。 我要退出第一个参数ist voff,第二个参数是Von。 什么是延时,过速,跌落,延时,周期数和周期数?

是否有人知道 正确的参数?

发布人:WEBENCH Design Center, Texas Instruments Inc.
*部件:LM5008
*日期:2013年3月18日
*型号类型:瞬态
*模拟器:PSpice
*模拟器版本:16.2 .0.P001
* EVM订单号:AN-1330 - LM5008
* EVM用户指南:SNVA090A - 2004年5月修订
*数据表:SNVS280F - 2011年4月修订
*
*型号版本:Final 1.00

PS: Tina模拟器不是一个选项。 不允许在我们的IT系统上安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    0代表初始电压,1代表峰值电压,100N代表时间延迟。 您是否可以尝试包括1 N (上升时间)和1 N (下降时间),并告诉我它是否运行?  

    此致,

    Harrison Overturf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森,您好!

    感谢您的快速响应。 使用您建议的参数运行模拟。 即使上升和下降时间为1毫秒,它也会运行。 因此,问题是,什么是预期价值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Andrei,  

    我不完全确定意图,但它看起来像是节点U6连接到某些"或"电路。 看起来原始参数可能会假设更"理想"的脉冲,因此我建议像Harrison建议的那样,坚持较快的上升和下降时间。 1毫秒似乎过长。  

    此致,  

    Denislav