This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输入源电源管理

Guru**** 1821810 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412, TPS25750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074156/input-source-power-management

线程中讨论的其他部件:BQ2.4133万BQ2.5792万BQ2.417万BQ2.461万TPS2.575万TPS6.5987万TPS6.5988万TPS6.5987万DTPS6.5988万EVMHD3SS3412TPS2.575万EVM

您好,
我有四个主要组成部分。 1:平板电脑的坞站。 2:手机无线充电器。 3:定制PCB板。 4:电池。 坞站与外部PD适配器连接。 此输入电源也与自定义PCB板共享。 自定义PCB板只需将输入电源与无线充电器和坞站连接,具体取决于激活的电源。 如果PD适配器处于激活状态,则自定义PCB会将电源从扩展坞传输到无线充电器并为电池充电。 当输入电源不可用时,自定义PCB板将使用无线充电器和扩展底座连接电池电源。

现在,我需要帮助 选择 能够管理电源的IC,即,如果存在输入适配器,则电池将仅充电,当没有输入适配器时,将电池组连接到系统的其余部分,但请尽快, 输入电源返回以再次切换至输入电源。 其主要理念与UPS供应相同。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ali,

    请看BQ2.4133万。 它具有传统的电源路径,这是我理解的您所需要的。   

    此致,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    感谢您的回复。 请检查所附文件,以更好地了解我要查找的内容。 我认为 BQ2.4133万或类似的设备可以完成这项工作,但我仍然对许多问题感到困惑。
    1:当我将PD适配器直接与无线充电器连接时。 它进入快速充电模式,因为它已启用PD。 现在,我不能简单地将电源导轨与无线充电器连接起来,而是希望它在快速模式下充电。 也许我错了。
    2:当适配器用于扩展坞时,我不想从自定义PCB获取电源。 如何绕过它? 而当没有适配器时,坞站应从自定义PCB获得电源。 Custom PCB仅通过一个端子上的电源导轨与对接站连接。
    3:当存在PD适配器时,坞站能够在快速模式下为设备充电。 当电池与系统连接时,如何获得此功能?

    e2e.ti.com/.../BLOC-DIAGRAM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ali,

    我不明白您使用无线充电器时要做什么。  4.2V电池如何充电?  电池何时放电,只能为无线充电器供电?

    不管怎样,我们只有两种类型的电池充电器,例如采用传统电源路径的BQ2.4133万和采用NVDC PowerPath的电池充电器。  NVDC PowerPath设备(如BQ2.5792万)提供系统滑轨=用户设置的最低系统电压或最终电池调节电压(如4.2)的较高值。  BQ2.4133万是独立的,这意味着配置了外部电阻器,而BQ2.5792万需要主机处理器来设置I2C寄存器。

    此致,

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@Jeff
    让我更详细地解释一下。
    我有一个锂聚合物电池作为备用电源。 我有PD适配器作为主要输入电源,它将与坞站连接。
    连接适配器时,坞站的电源将与定制PCB共享(直接将PD适配器导轨与定制PCB连接)。 现在,定制PCB将有一些电池充电IC,升压/降转换器,可为LiPO电池充电,并与无线充电器共享PD适配器电源。 如果您与充电器混淆,则假设有一个设备需要5V 3A输入电源。

    现在在第二种情况下,适配器不存在。 我必须使用电池为整个系统供电。 自定义PCB将增加LiPO电池电压,以将其提供给坞站和充电器。 适配器电源将尽快恢复。 系统将切换回主电源。
    我主要 有两个设备,即坞站和无线充电器,耗电。
    我希望它能回答你所有的问题。

    如您所知,PD适配器可提供高达30至60W的功率。 我需要一个类似于 BQ2.4133万的IC,它可以在不同情况下共享时处理如此多的功率。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ali,

    BQ2.417万系列是BQ2.4133万的更高电流(功率)版本。  如果您需要更大的功率,您可以移至具有外部功率FET的充电控制器,如BQ2.461万。

    此致,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:
    感谢你的所有帮助。 我希望我不会因为我的愚蠢问题而烦扰您。 实际上,这是我第一次使用PD控制器进行设计,我有点困惑。 我创建了一个关于整个系统如何工作的粗略草图,以进一步解释。
    如果您能回答这些问题,我有以下问题。

    1. 我有两个不同的输入接收器设备与我的PCB连接,而单输入电源,即适配器或电池。 我应该在系统中进一步添加的内容,以便它可以将单个电源分配给两个不同的接收器设备。
    2. 我是否生成了正确的草图? 很可能,我会在设计中以同样的方式翻译它。

    感谢您 的所有评论和建议

    .e2e.ti.com/.../1680.SCH.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Ali:

    我将在下周二之前回复您。

    谢谢!

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我将等待您的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ali,

    Mike和我都支持充电器,不是USB协议专家。  Mike和我们的USB-C团队使用BQ2.5792万充电器和TPS2.575万端口控制器开发了参考设计。  BQ2.5792万是一种NVDC充电器,它不会通过输入电源传输至系统,而是向系统提供较高的最小电压或电池电压。  换言之,充电器的转换器必须同时传递系统电流和充电器电流。  参考设计位于以下链接。  
    https://www.ti.com/tool/USB-PD-CHG-EVM-01

    请查看此内容,然后我们可以决定是否需要让USB团队参与。  

    此致,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff
    我注意到这个IC是基于I2C的,我不想参与编程部分。 我可以独立使用它吗?还是必须设置此IC的寄存器设置? 如果是,则我希望避免。 是否有其他替代办法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ2.5792万充电器需要I2C,但TPS2.575万固件可以执行大部分通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我研究了数据表。 我注意到以下几点。 如果我错了,请纠正我

    1. 输入支持PD输入功能。 它可以与PD适配器连接,以根据负载调整输入电压  
    2. 通过将电池电压转换为PD兼容输出,它可以为LiPO电池充电,并在输入源不存在时提供输出
    3. 它只能向一个接收器设备提供输出
    4. 我搜索了USB C的PD引脚,发现它只需要CC引脚和电源来调整系统的电压和电流。 我不确定,但阅读了TI发布的一篇文章。

      谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ali,

    关于1和4,充电器无法直接与USB C型端口通信,因为它没有CCX线路。  在USB IC和/或主机处理器的帮助下,充电器在反向/OTG模式下工作时,可以提供高达20V的PD电压步进。

    对于2,在反向/OTG中是,该输出位于VBUS引脚。

    关于3,是的。  

    此致,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能否请一些USB专家帮助我找到此解决方案?
    我必须为两个接收器设备供电。 我需要与输入PD适配器通信,以便根据接收器需求调整电压。 我需要将两个设备的电池电压转换为PD输出电压,这两个设备与输入PD适配器相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    有2个端口可满足您的需求:

    1. TPS2.575万。  只要您所使用的选定充电器能够管理输出电压大于5V的输出电流限制,此部件就会工作。  这是最简单,成本最低的解决方案。

    2. 如果您的充电器无法管理输出电流限制以满足C型规格,则您需要选择TPS6.5987万DDH以满足您的需要。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    TPS6.5987万缺货。 这就是我跳过设计自己的坞站,购买了OTS的原因。 现在我又回到了同一个阶段。
    您能向我建议其他选择吗?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    我没有任何其他符合您需求的零件选项。  我们正在尽最大努力解决库存问题。  我们每天都会更新库存,因此我可以提供的最佳建议是继续尝试查看您是否可以找到库存中的零件。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    我找到了库存。 我开始设计。 我会让您在设计过程中保持关注。 也许我需要一些关于起点的指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    我创建了结构图。 我认为我现在走在正确的轨道上。 您能查看一下吗>?
    我不需要任何TBT或Display端口功能。 我只需要绕过两个不同的接收器设备的输入电源。
    谢谢
    e2e.ti.com/.../6445.BLOCK-DIAGRAM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    我将把这件事转交给我们的市场营销工程师,以便他可以帮助您选择部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    查看您的结构图,是否会有两个C型端口用于接收器设备? 为什么我要问的是TPS6.5987万D是单端口PD控制器,因此如果您要实施两个Type-C PD端口,最好使用TPS6.5988万,它是双端口PD控制器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢您的回复。
    是的,有两个USB C端口具有不同的额定值,即启用15W PD和启用60W PD。 在这种情况下,我将使用TPS6.5988万。
    我想那是两条端口线 PP_HVX。 我还有点困惑,输入适配器接线如何与PD控制器的输入连接,同时为环路中的电路充电。
    电源将如何在PD控制和PD输入适配器之间协商? 或者我只是向PD控制器提供5V VBus,它自己与接收器设备协商?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以参考TPS6.5988万EVM,了解如何连接电源路径。 对于PD协商,TPS6.5988万将自行处理此问题。 您将使用GUI创建唯一配置,并使用外部EEPROM将此映像加载到我们的控制器。 如果您转至TPS6.5988万EVM页面并滚动到入门部分,您将看到我们的GUI培训视频系列。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    因为我不需要Display端口或USB A端口。 因此,我应该跳过 EVM参考设计中的(HD3SS3412和TUSB8020)部分。 我只需要为连接到主板的接收器设备提供电源路径。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新的方框图
    e2e.ti.com/.../7723.BLOCK-DIAGRAM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,因为您不需要这些功能中的任何一种,只需要关注电源,所以您可以忽略这些设备。

    此外,对于连接到电池充电器的另一个底部C型端口,您还需要在此安装PD控制器。 您可以查看TPS2.575万,特别是以下可直接与电池充电器配对的参考设计。  

    www.ti.com/.../USB-PD-CHG-EVM-01

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我正在与 。 他提到我这样的系统来使它发挥作用。

    我查看了TPS6.5988万 EVM原理图和用户指南,我注意到EVM使用了直流电筒插孔和不同的转换器来实现不同的电压电平,如5V,9V,20V等。我也愿意使用它而不是PD适配器。 是否可以在我的应用程序中使用该选项而不是基于USB C的适配器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,结构图将会起作用。 您仍需要某种DCDC才能为donwstream类型c设备提供所需的电源。 因此,请参考TPS6.5988万EVM,而不是使用向DCDC提供20V电压的套管插孔,您可以使用由TPS2.575万控制的C型端口提供20V电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    您能否向我提供TPS6.5988万的部件号? 我将EVM作为参考设计,但我找不到BOM列表中提到的部件号。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,如果您能帮助我了解这三部分数字之间的差异,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ali,

    您将使用TPS6.5988万DHRHR。 如果您有任何其他问题,请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    感谢您提供部件号信息。 是否可以提供EVM的PCB设计文件或至少仅提供原理图pdf? EVM指南原理图在分辨率方面不是很好。 大多数TI EVM板设计文件都可用,但 我找不到这一个。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    附图。

    e2e.ti.com/.../ACS009B_2800_001_29005F00_Sch.PDF</s>2.9005万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 
    我有一个关于输入功率协商的简短问题。
    在EVM上,我们在直流插孔后面有一个可变电源。 我相信,通过控制MOSFET开关,TPS6.5988万为输出端口选择了所需的输入电压。
    现在我的问题是关于PD输入适配器。 如果我肯定要使用PD适配器,我不需要可变电源,因为PD适配器本身可以提供协商电压。
    如何进行此沟通?
    在EVM中,没有此类通信,但TPS6.5988万根据输出要求自行在输入端设置电压。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    不需要,您还需要在两者之间使用某种类型的可变DCDC,特别是当您想要为下游接收器设备提供5V以上的电压时。  

    TPS2.575万主要用作套管插孔更换设备。 EVM由为DCDC提供电源的套管插孔供电。 对于您的系统,您将有一个由TPS2.575万控制的C型端口,而不是提供此电源的插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 
    我回到了直流适配器设计,以使事情变得简单。 您能帮我选择连接到EVM板的直流电源插孔吗? 我在主经销商网站上找不到它,我也不知道在选择此插座时会考虑哪些特定参数,除了电流10A和额定电压<=50V。
    我是否还应考虑其他参数?
    该连接器中的感应引脚有什么功能?
    PD1135-509-7F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ali,

    我个人不建议在您的系统上使用此连接器类型。 您强调了主要的局限性,即很难找到来源。 我们的团队拥有大量的存储空间,这就是我们继续使用它的原因。  

    在仅接收器端口上使用TPS2.575万不会给您的设计增加如此多的复杂性。 从采购角度来看,C型连接器可能比此套管插孔更容易获得。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    因此,我必须从USB C适配器获取输入并将其传递到TPS2.575万。 然后是TPS2.575万到TPS6.5988万的输出。
     这样,我必须以下列方式使用它。


    1. TPS2.575万始终处于接收器模式。 它将通过USB C端口接收输入电源

    您能否向我发送 一份TPS2.575万示意图 ,其中包含EVM的BOM? 我发现了两块EVM板。 在我看来,这两种电路都具有相同的电路,其中一种在电池充电IC或TIVA电路配置方面稍有不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我是否应该从该EVM参考设计开始?
    https://www.ti.com/tool/TIDA-5.0047万
    我还可以在此链接上查看所有必需的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TPS25750始终403.3837万始终处于2.575万处于接收器模式。 它将通过USB C端口接收输入电源[/QUOT]

    是的,这就是TPS2.575万将如何用于您的系统。  

    I找到403.3837万找到了两块EVM板。 在我看来,这两种电路都具有相同的电路,其中一种在电池充电IC或TIVA电路配置方面稍有不同。

    您可以使用EVM或突出显示的参考设计。 您将关注的是TPS2.575万本身的设置及其与Type-C连接器的连接。 您将使用GUI将设备配置为仅用作接收器,然后使用PPHV引脚将VBUS电压传递到您的系统。  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 
    我进一步研究并了解了几乎所有信息,但对于TPS6.5988万之间的通信仍有一些疑问。 这是我迄今为止的理解。

    1. TPS2.575万将通过适配器为电池充电器(BQ2.5792万)协商电源,并根据使用GUI保存在EEPROM中的配置文件设置充电电压和电流。
    2. TPS6.5988万将通过与连接的输入源协商来设置接收器端口电压和电流。
    • 现在,我的问题是TPS6.5988万如何与输入源协商所需的接收器配置文件? 与我的情况一样,它将是BQ2.5792万的系统输出。
      此外,BQ_EVM上的Aardvark连接器和内部调试连接器是什么?
    • 从BQ2.5792万起,系统输出范围是多少?
    • 是否可以为1S电池设置BQ2.5792万,因为有人提到EVM是用于2s至4S?

    请参见附图。
    谢谢
    e2e.ti.com/.../BLOCK.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ali,

    结构图不正确。 对于TPS6.5988万,您需要为每个Type-C端口配备专用的DCDC,类似于TPS6.5988万EVM上的操作。 您不能让BQ2.5792万为 两个TPS6.5988万 Type-C端口供电。  

    您的方框图如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,
    现在这更有意义了。
    感谢您的回复。
    我将在BQ2.5792万之前完成原理图。 我将尽快完成原理图。 我 会送您查看。 感谢您的帮助,先生。
    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ali,

    很高兴我能提供帮助。 随时可以分享该示意图,以备查阅  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    是否可以向我发送TPS6.5988万EVM plz的更新BOM?
    用户指南中提供的材料明细表与许多组件不匹配。 例如,BOM处给出的U9是 TPS6.2097万RWKR,而 原理图中使用的是TLV6.2568万DRLR。 还有一些与实际原理图不同的指示符,这有点令人困惑。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ali,

    附加的是BOM。 如果您有任何其他问题,请告诉我。  

    e2e.ti.com/.../ACS009B_2800_001_29005F00_BOM.xls</s>2.9005万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    我附上了该板的示意图。 它实际上是两个EVM板(即tps6.8988万和tps2.575万)的组合。 我没有将tps2.575万的输出连接到tps6.5988万,因为我有一些问题。 但是,您能否查看它Plz?
    e2e.ti.com/.../POWER-DISTRIBUTION-BOARD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    我们的美国团队和印度团队将在假日期间离开办公室,直至4月18日(周一)。

    您将在星期一收到回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    SIR关于原理图审查的任何更新。 我还担心TI组件的成本。 我刚收到PCB供应商的报价,报价非常高。
    我还需要帮助获取TI在此项目中的所有组件的报价。
    我可以共享项目的BOM。  
    此外,如果有任何部件没有库存,那么我们可以如何用其他部件替换它们。 如果我不得不更换主要IC或等到2024年才能获得,那将是一场巨大的灾难。
    我的第一批订单目标数量为500至2000件。 我愿意听取有关这方面的任何建议。
    非常感谢您的帮助。