This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输入源电源管理

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074156/input-source-power-management

线程中讨论的其他部件:BQ2.4133万BQ2.5792万BQ2.417万BQ2.461万TPS2.575万TPS6.5987万TPS6.5988万TPS6.5987万DTPS6.5988万EVMHD3SS3412TPS2.575万EVM

您好,
我有四个主要组成部分。 1:平板电脑的坞站。 2:手机无线充电器。 3:定制PCB板。 4:电池。 坞站与外部PD适配器连接。 此输入电源也与自定义PCB板共享。 自定义PCB板只需将输入电源与无线充电器和坞站连接,具体取决于激活的电源。 如果PD适配器处于激活状态,则自定义PCB会将电源从扩展坞传输到无线充电器并为电池充电。 当输入电源不可用时,自定义PCB板将使用无线充电器和扩展底座连接电池电源。

现在,我需要帮助 选择 能够管理电源的IC,即,如果存在输入适配器,则电池将仅充电,当没有输入适配器时,将电池组连接到系统的其余部分,但请尽快, 输入电源返回以再次切换至输入电源。 其主要理念与UPS供应相同。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    我认为您可以根据Adam提供的结构图更新和优化您的原理图。 简单地说,原理图的名称重叠,因此难以阅读。 可能在下一个版本中,您可以修复此问题,以便查看。

    1.您不需要外部电源路径(所有Q1/Q2和Q5/Q6以及周围电路)。 因为您的端口具有固定的角色。 此端口仅为源端口。

    2.在U15上,您可以移除R128,R129电阻器,因为此端口仅用于电源。

    3.您不需要第12页中的任何内容。 此部分仅用于调试,不用于生产。

    4.您不需要第14页

    5.我不确定第13页的连接是什么,这可能也不是必需的,这是在EVM上用于测试目的。

    6.在第9页上,ADCIN引脚不需要DIP开关,只需一个固定的电阻分压器。 EVM仅将其用于测试目的。 您也不需要S1/S2交换机,这些交换机也用于测试不同的配置。 您的配置将被修复。  

    您还应考虑配电。 即,您将在源端口上提供的功率级别是多少? 我猜这是静态分布。 例如,如果输入电源为20V5A,则TPS6.5988万端口将在每个端口上提供20V2.5A。 如果电源来自蓄电池或2.575万端口,则也是相同的。

    我认为上述优化可以显著降低您的BOM成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 
    感谢您的所有建议。

    1. 我想保留原型的所有调试和编程电路。 我会将其移除以便批量生产。
    2. 配电不会是静态的。 接收器设备已启用PD,我需要接收器设备的变量输出。 这就是在这种设计中使用PD控制器的整个想法。
    3. 我还优化了结构图和原理图,以便更好地理解

    我有一些问题

    •  考虑到与系统连接的4S Lipo电池(额定电压为14.8V 5A),BQ2.5792万的输出是多少?
    • BQ2.5792万的输出将如何传递到TPS6.5988万输入?
    • 在任何阶段,我是否需要上传任何类型的程序,固件或引导加载程序,以便进行批量生产?

      谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    我将与BQ支持团队联系,帮助您建立连接,至于编程,您将希望SPI和I2C闪存在出厂前在工厂发生。

    此致,

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    我现在更新了原理图。 请立即检查。
    我仍在等待对我前面的问题的答复。

    e2e.ti.com/.../1323.POWER-DISTRIBUTION-BOARD.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1. BQ2.5792万的SYS轨将跟踪由PROG引脚编程的较高电池电压或最小系统电压(当输入TPS2.575万为供电时)。 如果没有输入,SYS滑轨将跟随蓄电池电压。

    2.根据零件的状态,此处有多个选项。 当电流从PPHV引脚流入BQ2.5792万时,它将进入SYS导轨,并通过BATFET为蓄电池充电(如果蓄电池已连接,但未完全充电)。 如果BQ2.5792万没有输入,因为PPHV没有供电,则SYS引脚电源将从蓄电池获得其电源。

    此致,

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    感谢您的反馈。
    实际上,我的PCB板由两块板组成。  
    1:EVM TPS2.575万
    2:EVM TPS6.5988万

    现在,在单独的电路板中,TPS6.5988万主板建议使用20V 5A或120W输入源,而在我的案例中,我将TPS2.575万EVM输出作为输入连接到TPS6.5988万。
    现在我的问题是  

    1. 如果SYS滑轨将是输入源电源或电池电源,TPS2.575万的实际用途是什么?
    2. 如何从SYS滑轨上的4S电池获得TPS6.5988万的20V输入电源?

    我要清除第一个输入端电路概念,然后转向TPS6.5988万电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1. TPS2.575万将为BQ2.5792万供电。 反过来,BQ2.5792万将提供SYS滑轨,并通过BATFET为电池充电。 如前所述,SYS电压将是MINSYS电压或蓄电池电压的较高者。

    2.您将无法从SYS提供20 V电压。 内部BATFET不允许您增加蓄电池的电压。 BQ2.5792万的最大充电电压为18.8 V,这是您可以提供的最大电压。 但是,如果蓄电池电压较低,假设16 V且MINSYS电压低于,则SYS滑轨将为16 V (减去BATFET的压降)。

    此致,

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    说到这一点,
    我必须为TPS6.5988万的下一级添加升压转换器电路,以将SYS电压升至固定的20V。 是这样吗?

    此外,TPS2.575万是否有任何替代解决方案,因为它现在以疯狂的价格上市。 有些供应商向我报价的每件商品超过40美元。
    我们是否可以使用其他设备,因为它的主要作用是与PD适配器通信,并根据需要或SYS为BQ2.5792万设置电压和电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    正确,988级需要直流/直流电。 在定价方面,我不能代表第三方供应商,但业内有很多供应问题,很可惜,这是我们无法控制的,因为这是一个技术支持论坛。  

    此致,

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您能否为DC-DC阶段推荐一些IC?
    另外,我注意到,在tps2.575万电路的第一级和tpsxxx988的第二级中,我有两个分别为5V重复的调节IC。 我们能以某种方式将它们合并吗? 任何建议,因为我认为这是多余的。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    根据本线程前面讨论的反馈和结构图,您需要988的DC/DC输入。 关于选择直流/直流,我建议您了解要求并使用此工具 https://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/webench-power-designer.html。 然后,如果您对特定零件有疑问,您可以打开新线程,以获得该团队更熟悉选项的进一步支持。

    此致,

    泰勒