This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z70-V160:Bq Studio软件及设备

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQEVSW, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096679/bq20z70-v160-bq-studio-software-with-the-devices

部件号:BQ20Z70-V160
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ20Z70EV2400BQEVSWBQ40Z50

大家好,

我的客户在使用bq20z70 GG IC的其中一款产品中安装了电池组。 由于法规问题,他们无法更改设计。 它们具有ev2400评估模块和bqstudio软件,但是bq20z70未与GG类型一起列出。  您能否与我们分享哪个 bq20z70 IC软件支持bq20z70? 同时,如果支持EV2400?

此致,

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Renan:

    bq20z70使用bq评估软件。 此软件比bqStudio更旧,专为EV2300设计。 某些版本的bq评估软件可与EV2400配合使用。

    www.ti.com/.../BQ20Z70-V160

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish您好,

    你好。 我已经向客户提供了此信息,但很遗憾,这对ev2400不起作用。 您能否与我们分享哪个版本适用于 bq20z70和EV2400?  

    此致,

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Renan:

    没有表显示哪个bqEVSW版本与EV2400兼容。 通过选择bq40z50作为目标,可以使用bqStudio读取大多数寄存器。 但是,请注意不要读/写数据内存,因为它可能会导致损坏。 如果您需要帮助,您可以给我提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish您好,

    大家好,感谢您的回复,我的客户将使用此选项作为变通办法。 不过,如果我们能看到所有的登记册,那就更好了。

    我们将来是否有软件来包括旧设备,而旧的bq软件通常会涵盖这些旧设备?

    此致,

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Renan:

    我们没有计划开发新软件来支持旧产品。 但是,我们会尝试寻找其他方法来帮助客户。 我们目前正在更新文档,以提供有关如何将bqEVSW与 MKST-3P-ALT-EV2300配合使用的信息