This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.2173万:TPS6.2163万DSGR是合适的插入式替代产品

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097290/tps62173-is-tps62163dsgr-a-suitable-drop-in-alternative

部件号:TPS6.2173万
主题:TPS6.2163万中讨论的其他部件

您好,

客户希望将TPS6.2163万DSGR用作TPS6.2173万DSGR的直接替代产品。 浏览两个数据表,两者之间的唯一区别是最大输出电流;请您为我确认这一点吗?

是否有任何最小负载电流要求? 或者 TPS6.2163万DSGR的省电模式是否支持空载操作?  

降压控制器使用12VDC供电,因此2.2uH电感器应与TPS6.2163万组件配合使用,您是否同意?

非常感谢,致以诚挚的问候,

KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KKF:

    是的,TPS6.2163万DSGR可以是TPS6.2173万DSGR的插入式替代产品,仅具有最大输出电流差。 TPS6.2163万可以支持无负载操作,2.2uH电感器良好。

    谢谢!

    Nancy