This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:校准-计算出的外部传感器1温度校正超出范围

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096396/bq40z80-calibration---calculated-external-sensor-one-temperature-correction-is-out-of-range

部件号:BQ40Z80
主题中讨论的其他部件:BQ40Z50

大家好,

我正在使用电子表格:"BQ40z50系列热敏电阻系数计算器.xlsx"与BQ40Z80一起使用,并且在温度校准过程中遇到了问题。 值超出范围。

近况如何?

br,Loïc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Loïc

    您能否分享更多信息,例如工作表和热敏电阻数据表? 或者,甚至屏幕截图也可以正常工作。 我至少可以说 ,该计算器应该适用于BQ40Z80。 我怀疑可能导致这种情况的原因是校准正在计算 超出-128至127范围的温度偏移。 因此,基本上说预测温度模型在您的温度下关闭超过12C。 我会仔细检查输入系数时是否没有拼写错误,以及您是否在正确的温度下进行了校准。  

    谢谢!

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alex:

    请查找照片

    巴西,

    Loïc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Loïc

    感谢您的分享。 我想我明白了这个问题。 看起来您的工作表中的R_th已从18k更改为10k。 r_th是零件中的内部上拉电阻,它是18K,改变它会使计算变得相当混乱。 尝试将其改回并使用新值,希望它能解决问题。 如果没有,请告诉我。

    谢谢!

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Alex,你已经解决了我的问题