This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4.017万:效率远不及预期

Guru**** 2924430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089917/tps40170-efficiency-nowhere-near-predicted

部件号:TPS4.017万

我有一个设计,用于24至48V输入,5V输出,最大负载电流10A。 问题与低负载电流(1至2A)下的效率有关。 Webench建议我们仍然可以期待> 70 % 效率,但在现实生活中,我们只了解50 %。 我们尝试了许多不同的方法来提高效率,但只取得了很小的成功。

此处包括原理图以供参考。

欢迎您提出任何建议!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Dan  

    1)请检查电感器电流。 可能有隐藏的负载连接到5V导轨。 当负载为1A时,请确保平均电感器电流为1A。  

    2)损坏的设备会消耗大量电流。 请使用热像仪并检查是否有任何组件的温度高于您的预期。  

    —Eric Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    1)我们拆下了R138,因此5V上没有其他负载(电子负载连接到R138的电极板以加载5V)。

    2)许多板都执行相同的操作-输出FET和切换器芯片变得特别热。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Dan  

    1)如果没有任何错误并且主板工作正常,则可能是由测量错误引起的。 请确保测量输入电容器的输入电压,输出电容器的输出电压,靠近功率MOSFET。

    2)如果MOSFET在1A-2A负载下过热,则SW节点处可能会出现巨大的电压峰值,或者死机时间不足。  

    —Eric Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FET对效率的影响似乎最大。 更改这些值使我们提高了> 10 % 效率,并且通过一些薪酬值的更改,我们可以 获得另外几个%的薪酬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您选择TI。 如果您有任何疑问,请随时联系我们。
    -Eric Lee (应用工程)