This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.478万S:电池充满电时,BQ2.4781万可能会耗尽交流模式下电池的电流

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096603/bq24780s-bq24781-might-drain-current-from-battery-in-ac-mode-when-the-battery-is-fully-charged

部件号:BQ2.478万S
主题中讨论的其他部件:BQ2.4781万

在我们的系统中,当交流适配器插入电源并且电池在空闲模式下充满电(100 %)时,我们可以看到电流 从电池流经R625,这会导致电池电量在12小时后下降到99 %。

如果我们拆下R636,R643和L15, R625上将不会测量电流。

这是BQ2.4781万的正常行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    这可能是由于IC的IQ造成的。 这是正常的。  

    数据表的"静态电流"部分包含有关预期IQ量的更多信息。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,彭

    我检查了BQ2.4781万的规格,   没有信息显示适配器+电池模式中的静止电流,您有任何文档显示这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    当适配器和电池都存在时,IC消耗的电量通常不重要(因此不在数据表上),因为您始终可以启用充电来为电池充电。

    谢谢!