This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR3.363万-Q1:交换机节点规格(上升/下降时间)

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097142/lmr33630-q1-switch-node-specification-rise-fall-time

部件号:LMR3.363万-Q1
主题中讨论的其他部件:LMR3.363万

大家好,  


我们是否有有关上升和下降时间的切换节点规格? 此外,是否有可用的低压侧二极管的规格,例如正向电压?

非常感谢  

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    LMR3.363万上SW节点的上升和下降时间将在1ns到2ns范围内。   

    这些都是典型的,无法以任何方式保证。

    我们没有MOSFET体二极管的数据。

    确定其中一些典型值的最佳方法是仔细测量

    EVM上的SW电压(在精确的客户条件下)。

    谢谢