This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5792万:无法充电

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096090/bq25792-couldn-t-charge

部件号:BQ2.5792万
主题中讨论的其他部件:BQ2.5672万

e2e.ti.com/.../4861.schematic.pdf

您好,TI:

我们希望使用 BQ2.5672万为3S锂离子电池充电。  我们使用GUI设置充电器和单输入,无需ACFET-RBFET直接连接到VBUS

但似乎不能充电。  GUI设置和状态如附图所示,如果您能提供方法来查找不收费的根本原因,我将不胜感激。

谢谢!

此致,

Scott

e2e.ti.com/.../BQ2.5672万.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    浏览图像,看起来像是选中了HiZ模式。 是否可以取消选中HiZ模式并查看充电器是否充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ethan:

    感谢您的回复。 我尝试取消选中它,但得到相同的结果。

    您可以帮助查看我们的示意图吗?

    谢谢!

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还注意到INDPM模式已被触发。 您能否检查电源是否可以提供所需的电流以及是否正确连接?

    我查看了您的示意图,它看起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,BQ25.7672万是仅降压充电器。 充电器在VBUS > VBATreg后充电。

    确保100 nF盖也尽可能靠近顶部IC。