This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5451:滞后电压?

Guru**** 2814445 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO5451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096865/iso5451-in-hysteresis-voltage

部件号:ISO5451

e2e团队,  

我正在模拟TINA TI中的ISO5451模型。 根据数据表,IN+处的输入滞后电压通常为0.15 * Vcc1 -->  

在我的测试案例中,Vcc1 = 5V,因此滞后V = 0.75V,这意味着开关电压应介于2.25 (最小0至1)和2.75 V (最大1至0)之间。  

当我在TINA中用输入处的三角形波(而不是sq波)验证这一点时,我看到驱动器在2.5V -->时从0变为1  

我在这里错过了什么吗?  

附加的是TINA文件。  

e2e.ti.com/.../ISO5451_5F00_TEST.TSC

谢谢!

Anubha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anubha,  

    我在TI的PSpice中做了一个快速模拟,发现接通电压为2.89V,断开电压为2.08V。 这与数据表值2.5V+/-0.075xVCC (2.875V和2.125V)相对应。  

    我建议切换到TI的PSpice,以获得更有用的功能和更友好的用户界面:)

    希望这有所帮助。  

    谢谢!  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivian:

    我在使用PSpice模拟时遇到一些问题,如果可能,请您共享模拟文件吗?

    谢谢!

    Anubha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anubha,  

    请参阅电子邮件以获取模拟文件。 谢谢!  

    Vivian