This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.411万EVM-796:BQ3.411万

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097212/bq34110evm-796-bq34110

部件号:BQ3.411万EVM-796
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ34Z110EV2400

您好,

我正在使用 Genesis铅酸电池NP12-12T (12V - 12.0AH) 151LX98WX95H。

我已使用BQ34Z110 (默认固件)和1.3 2400 (版本:0.28)进行BQstudio (BQ34Z101)设置,BQstudio能够检测到BQ34Z110评估板并给出一些默认寄存器值。 但当我查询任何命令时,它总是 给出 以下 错误。 请告诉我是否需要任何配置?

1. device_number : WriteMACReadBlock communication error: no acknowledge from device (设备编号:WriteMACReadBlock通信错误:设备未确认)

2.高级通信I2C: 读取块: 设备不确认

附加的屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sateesh,

    所有寄存器值都有问题。 左侧仪表板应显示施加的正确电压。 我建议您打开自动刷新,并确保电压值合理,然后再执行其他操作。