This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.411万EVM-796:BQ3.411万 BQ studio命令参考

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z110, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097217/bq34110evm-796-bq34110-bq-studio-command-reference

部件号:BQ3.411万EVM-796
主题中讨论的其他部件:BQ34Z110BQSTUDIO

您好,

我正在使用BQstudio与BQ34z110通信,我正在使用BQstudio中已定义的命令,例如device_number,fw_build和enter_rom。 如何检查What命令或BQstudio发送这些命令的顺序,或者如何解密这些命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sateesh,

    bqStudio在底部有一个事务日志,显示发送了哪些命令。 单击按钮,然后查看日志中附加的内容以了解命令。