This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.2088万:VIH,用于EN

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097011/tps62088-vih-for-en

部件号:TPS6.2088万

您好,

客户希望将1.2V LDO输出用于TPS620.8833万的EN。

在数据表中,VIH (min)= 1.0V。

1.2V是否可以在没有任何容差问题的情况下启用TPS620.8833万?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    此设备的VIH_EN为1V。 高于1V时,应启用设备。

    但是,请确保1.2V保持稳定,在任何条件下都不会下降。

    此致,

    费宾