This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56.6238万:TPS56.6238万能否驱动Raspberry PI 4?

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097079/tps566238-can-tps566238-drive-raspberry-pi-4

部件号:TPS56.6238万

我的设计采用12伏输入

我需要一个5V稳压器来驱动板载Raspberry

IC TPS56.6238万是否能够做到这一点?

覆盆子需要5.1V,3A分钟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    TPS56.6238万肯定可以支持12Vin-5Vo-3A。

    您需要SS引脚还是PG引脚? 自动跳过模式(较高的轻负载效率,但轻负载时波纹更大)还是连续电流模式(轻 负载时的低负载效率,但轻负载时波纹更小)? 我们有TPS5.6623万x系列供您选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回复THz。

    由于我认为3A不是轻负载,因此我在设计中选择了TPS56.6238万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    当然3A不是轻负载。 但处理器可以在待机 模式下工作,负载电流可能低至数十 mA,然后 TPS5.6623万x 将在轻负载操作中工作。 您是否关心当时的效率? 否则,您可以使用 TPS56.6238万。