This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5792万:连接PD充电器时检测到错误的电池数量和不合格的适配器

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ40Z50-R1, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084285/bq25792-wrong-cell-count-and-not-qualified-adaptor-detected-when-connect-pd-charger

部件号:BQ2.5792万
主题中讨论的其他部件:TPS2.575万,, BQ40Z50-R1BQ2.5731万

我们正在使用tps2.575万 + bq2.5792万

硬件图请参见附件。

当2s电池存在时,没有tps25PD USB充电器,bq2.5792万的状态似乎正常。

但是,当我将PD 15V USB充电器插入tps25's USB中时,会出现不合格的适配器。

以下是寄存器转储:

//2s电池存在,无充电器,状态良好
[ 210.19.2746万 ] tps2.575万_charger_dump (622):Bq_REG[0x0]=0x12 //7V
[ 210.24.4868万 ] tps2.575万_charger_dump (625):Bq_REG[0x1]=0x348 //8.4V
[ 210.28.8489万 ] tps2.575万_charger_dump (632):Bq_REG[0x3]=0x0c8 /2A
[ 210.33.2827万 ] tps2.575万_charger_dump (639):Bq_REG[0x5]=0x24 //3600mV默认值
[ 210.37.6516万 ] tps2.575万_charger_dump (643):Bq_REG[0x6]=0x12c //3000mA默认值
[ gui] tps2.575万_charger_dump (650):Bq_REG[0x9]=0x15 //840mA由210.42.0522万 工具设置
[ 210.46.4178万 ] tps2.575万_charger_dump (654):Bq_REG[0xA]=0x63 //单元2s;1024ms默认值;200mV默认值
[ 210.50.8965万 ] tps2.575万_charger_dump (658):Bq_REG[0xF]=0xa2 //默认值
[ 210.55.2641万 ] tps2.575万_charger_dump (661):Bq_REG[0x10]=0x80 //禁用监视计时器
[ 210.59.8084万 ] tps2.575万_charger_dump (664):Bq_REG[0x11]=0x0 //D+/D-检测已禁用
[ 210.64.6721万 ] tps2.575万_charger_dump (667):Bq_REG[0x12]=0x0 //默认值
[ 210.69.2625万 MHz] tps2.575万_charger_dump (670):Bq_REG[0x13]=0x1 //FORCE_VINDPM_DET=1;PWM_FREQ=MHz 1.5
[ OTG ] tps2.575万_charger_dump (673):Bq_REG[0x14]=0x1c //在210.73.6457万 模式下禁用电池放电电电流调节;禁用EN_EXTILIM;
[ 210.75.7524万 ] tps2.575万_charger_dump (698):Bq_REG[0x19]=0x0 //默认0mA
[ 210.78.0853万 ] tps2.575万_charger_dump (677):Bq_REG[0x1b]=0x0 //default,正常
[ 210.82.8609万 ] tps2.575万_charger_dump (680):Bq_REG[0x1c]=0x0 //未充电;无输入;无1.2
[ 210.87.2938万 ] tps2.575万_charger_dump (683):Bq_REG[0x1d]=0x1 //batt存在
[ 210.91.648万 ] tps2.575万_charger_dump (686):Bq_REG[0x1E]=0x0 //正常
[ 210.96.0582万 ] tps2.575万_charger_dump (689):Bq_REG[0x1f]=0x0 //正常
[ 211.0.4627万 ] tps2.575万_charger_dump (693):Bq_REG[0x20]=0x0 //正常
[ 211.4.8688万 ] tps2.575万_charger_dump (696):Bq_REG[0x21]=0x0 //正常
[ 211.9.6707万 ] tps2.575万_charger_dump (699):Bq_REG[0x26]=0x0 //正常
[ 211.14.0365万 ] tps2.575万_charger_dump (702):Bq_REG[0x27]=0x0 //正常
[ 211.18.4667万 ] tps2.575万_charger_dump (705):Bq_REG[0x28]=0x0 //正常

// 2秒电池存在,充电器已连接
[ 2194.960456 ] tps2.575万_charger_dump (622):Bq_REG[0x0]=0x4
[ 2195.004721 ] tps2.575万_charger_dump (625):Bq_REG[0x1]=0x1a4
[ 2195.049608 ] tps2.575万_charger_dump (632):Bq_REG[0x3]=0x0c8
[ 2195.096796 ] tps2.575万_charger_dump (639):Bq_REG[0x5]=0x24
[ 2195.140800 ] tps2.575万_charger_dump (643):Bq_REG[0x6]=0x12c
[ 2195.184471 ] tps2.575万_charger_dump (650):Bq_REG[0x9]=0x15
[ 2195.228791 ] tps2.575万_charger_dump (654):Bq_REG[0xA]=0x0 //1s
[ 2195.273074 ] tps2.575万_charger_dump (658):Bq_REG[0xF]=0xa2
[ 2195.316928 ] tps2.575万_charger_dump (661):Bq_REG[0x10]=0x80
[ 2195.360467 ] tps2.575万_charger_dump (664):Bq_REG[0x11]=0x0
[ 2195.404626 ] tps2.575万_charger_dump (667):Bq_REG[0x12]=0x0
[ 2195.448831 ] tps2.575万_charger_dump (670):Bq_REG[0x13]=0x1
[ 2195.496839 ] tps2.575万_charger_dump (673):Bq_REG[0x14]=0x1c
[ 2195.525944 ] tps2.575万_charger_dump (698):Bq_REG[0x19]=0x1 //10mA ??????????????
[ VAC] tps2.575万_charger_dump (677):Bq_REG[0x1b]=0xF //VBUS存在;2195.546414 1 VAC2存在;电源良好;
[ 2195.592692 ] tps2.575万_charger_dump (680):Bq_REG[0x1c]=0x10 //未充电;不合格适配器
[ 2195.638501 ] tps2.575万_charger_dump (683):Bq_REG[0x1d]=0x1 //batt存在
[ 2195.685116 ] tps2.575万_charger_dump (686):Bq_REG[0x1E]=0x0
[ 2195.733348 ] tps2.575万_charger_dump (689):Bq_REG[0x1f]=0x0
[ 2195.776862 ] tps2.575万_charger_dump (693):Bq_REG[0x20]=0x20 //VBAT_OVP,因为有1个电池
[ 2195.820837 ] tps2.575万_charger_dump (696):Bq_REG[0x21]=0x0
[ 2195.864450 ] tps2.575万_charger_dump (699):Bq_REG[0x26]=0x20 //VBAT_OVP
[ 2195.908744 ] tps2.575万_charger_dump (702):Bq_REG[0x27]=0x0
[ 2195.952724 ] tps2.575万_charger_dump (705):Bq_REG[0x28]=0x0

有几个错误

1) VBAT_OVP,我认为这是由细胞计数错误(REG[0xA]= 0)引起的,我不知道为什么在连接充电器后细胞计数变为1。

2)非合格适配器(REG[0x1c]=0x10)。 请参阅TPS25S VBUS和BQ2.5792万的VBUS的波形,bq2.5792万的D+D-未连接。

那么为什么细胞计数是错误的, 为什么 检测不到合格的适配器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在浏览寄存器时,我没有看到弱适配器存在。 寄存器字段0x1b在位4有POORSRC_STAT,但您只记录了0x0F。 这表示,按位0的顺序,VBUS存在(0), VAC1存在(1),VAC2存在(2),电源正常 (3),  正常适配器状态 (4), 正常WD (5),正常VINDPM (6)和正常IINDPM (7)。

    至于细胞计数,我的同事可以帮助您完成这项工作。

    此外,在查看了原理图之后,我有一个评论。  我们建议在BQ2.5792万的SYS上使用10个UF和1个0.1 UF。

    此致,

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~Mike:

    谢谢你。 真的… 尴尬。 对不起,我的错了。

    我更改标题并更新问题描述。

    现在我 关心的是

    1)BQ_REG[0x1c]=0x10非限定适配器

    2) BQ_REG[0xA]=0x0错误的单元格计数

    3)而且BQ_REG[0x19]=0x1也很奇怪

    4)顺便说一下,R806=R811=100K,这是否可以?

    又很抱歉… 希望再次得到您的回复。  


    关于错误的单元数问题,我  关闭了旧线程e2e.ti.com/.../4013001 因此,如有必要,请将此票转交给Chuck Branch继续。 再次感谢。

    如果我连接1节电池,bq2.5792万将进入BattOVP故障状态事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃克。

    我们的GUI中存在一个已知的配置问题,导致了单元数问题。  我正在与我们的团队合作,以便在更大型的功能更新和错误修复过程中解决此问题。

    是否可以使用GUI导出设置,我可以为您生成配置二进制文件。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~Chunk:

    谢谢你。

    请使用此附件。

    json.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../WeiWalker.bin

    这种二进制应该能够正确连接和控制充电器,以满足您的设计需求。  我将此电压设置为20V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~Chuck:

    你们太好了,我会尽快回复。

    那么,您还有什么其他关于这些问题的建议吗?

    1)BQ_REG[0x1c]=0x10 非限定适配器

    2)

    3)而且BQ_REG[0x19]=0x1也很奇怪

    4)顺便说一下,R806=R811=100K,这是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1. D+/D-线未连接,因此无法检测到标准/合格适配器。

    3.这是ICO的Ilim。 从数据表中,"检测完成后,主机可以覆盖IINDPM寄存器,以在必要时更改输入电流限制。 充电器输入电流受IINDPM寄存器或Ilim_Liz引脚(当EN_EXTIIM = 1时)较低值的限制,而不管输入电流优化器(ICO)设置如何。 当Auto_Index_EN被禁用时,输入源类型检测被绕过,输入电流限制(IINDPM)寄存器与先前的值保持不变。"

    4. Ilim_Viz设置为1.69 A或1.88 A,具体取决于VBUS。 固件将覆盖输入电流限制并禁用此针脚以满足电源路径的需要。

    此致,

    Mike Emanuel

    如果这回答了您的问题,请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~Chunk:

    使用WeiWalker.bin

    我正在尝试仅启用电池存在中断,所以我只需通过"I2Cw"任务将0xFD写入bq REG[0x29]。

    但REG[0x29]仍等于0。

    我还尝试通过“I2Cw”写入其它寄存器,不能更改任何寄存器。

    我的源代码有问题吗? 我们使用的是Little Endian。

    static int tps25750_exe_i2cw(struct tps25750 *tps,
                    u8 slave_addr, u8 reg, u8 data_len, u8 *in_data)
    {
        int ret = -EINVAL;
        u8 input_val[TPS25750_I2CW_DATA_MAX] = {0}; //size 14

        mutex_lock(&tps->lock);
        if ((tps) && (slave_addr > 0)
            && (data_len > 0) && (data_len <= (TPS25750_I2CW_DATA_MAX - 4))
            && (in_data)) {
            input_val[0] = slave_addr; /* slave addr */
            input_val[1] = data_len; /* Length */
            input_val[2] = 0; /* Reserved. */
            input_val[3] = reg; /* Register Offset */
            memcpy(&input_val[4], in_data, data_len); /* input_val[4] ~ input_val[13] Payload */
            tps25750_debug("write reg[0x%x] through i2cm(0x%x), data:(0x%x)\n", reg, slave_addr, *in_data);

            ret = tps25750_exec_cmd(tps, TPS25750_4CC_CMD_I2Cw,
                            sizeof(input_val), input_val, 0, NULL);
            if (ret)
                tps25750_err("excute i2c write to I2Cm err(%d)\n", ret);
        }
        mutex_unlock(&tps->lock);

        return ret;
    }

    .....

       U8 STS = 0xFD;//仅启用VBAT_Present掩码

       tps2.575万_exe_i2cw (TPS,0x6b,0x29,1,&STS);

    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否捕获此事务的I2C线路。  对我来说,阅读I2C以查看出了什么问题,比从c代码中操作容易得多。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~Chunk:

    谢谢,我将尽快捕获i2c波形。

    在此之前,还有一件我无法解释的奇怪的事情。

    使用WeiWalker.bin

    使用5V DCP充电器时,REG[0x1C]位(7-5)=0x70显示快速充电状态,但使用20V PD充电器时,0x90显示锥形充电。 您知道原因吗?

    以下是寄存器转储:

    //电池存在+带WalkerWei.bin的DCP充电器
    [ 381.19.293万 ] tps2.575万_charger_dump (622):Bq_REG[0x0]=0x12
    [ 381.23.3604万 ] tps2.575万_charger_dump (625):Bq_REG[0x1]=0x348
    [ 381.27.3364万 ] tps2.575万_charger_dump (632):Bq_REG[0x3]=0x0c8
    [ 381.31.4736万 ] tps2.575万_charger_dump (639):Bq_REG[0x5]=0x2C
    [ 381.35.3429万 ] tps2.575万_charger_dump (643):Bq_REG[0x6]=0x032
    [ 381.39.3642万 ] tps2.575万_charger_dump (650):Bq_REG[0x8]=0xc
    [ 381.43.3924万 ] tps2.575万_charger_dump (654):Bq_REG[0x9]=0x3
    [ 381.47.3599万 ] tps2.575万_charger_dump (658):Bq_REG[0xA]=0x63
    [ 381.51.3129万 ] tps2.575万_charger_dump (662):Bq_REG[0xb]=0x0
    [ 381.55.3574万 ] tps2.575万_charger_dump (665):Bq_REG[0xd]=0x4b
    [ 381.59.3079万 ] tps2.575万_charger_dump (669):Bq_REG[0xe]=0x3D
    [ 381.63.3466万 ] tps2.575万_charger_dump (673):Bq_REG[0xF]=0xa2
    [ 381.67.4455万 ] tps2.575万_charger_dump (676):Bq_REG[0x10]=0x80
    [ 381.71.3229万 ] tps2.575万_charger_dump (679):Bq_REG[0x11]=0x0
    [ 381.75.3987万 ] tps2.575万_charger_dump(682):Bq_REG[0x12]=0x0
    [ 381.79.408万 ] tps2.575万_charger_dump (685):Bq_REG[0x13]=0x1
    [ 381.83.7322万 ] tps2.575万_charger_dump (688):Bq_REG[0x14]=0x1c
    [ 381.87.7754万 ] tps2.575万_charger_dump (692):Bq_REG[0x16]=0xc0
    [ 381.91.764万 ] tps2.575万_charger_dump (695):Bq_REG[0x17]=0x7a
    [ 381.95.7218万 ] tps2.575万_charger_dump (698):Bq_REG[0x18]=0x54
    [ 381.99.7392万 ] tps2.575万_charger_dump (701):Bq_REG[0x19]=0x0
    [ 382.3.7429万 ] tps2.575万_charger_dump (705):Bq_REG[0x1b]=0x8F
    [ 382.7.691万 ] tps2.575万_charger_dump (708):Bq_REG[0x1c]=0x70
    [ 382.11.7809万 ] tps2.575万_charger_dump (711):Bq_REG[0x1d]=0x1
    [ 382.15.7883万 ] tps2.575万_charger_dump (714):Bq_REG[0x1E]=0x0
    [ 382.19.7475万 ] tps2.575万_charger_dump (717):Bq_REG[0x1f]=0x0
    [ 382.23.7884万 ] tps2.575万_charger_dump (721):Bq_REG[0x20]=0x0
    [ 382.27.7258万 ] tps2.575万_charger_dump (724):Bq_REG[0x21]=0x0
    [ 382.31.6999万 ] tps2.575万_charger_dump (727):Bq_REG[0x26]=0x0
    [ 382.35.789万 ] tps2.575万_charger_dump (730):Bq_REG[0x27]=0x0
    [ 382.39.8121万 ] tps2.575万_charger_dump (733):Bq_REG[0x28]=0x0
    [ 382.43.8098万 ] tps2.575万_charger_dump (736):Bq_REG[0x29]=0x0
    [ 382.47.7814万 ] tps2.575万_charger_dump (739):Bq_REG[0x2a]=0x0
    [ 382.51.8366万 ] tps2.575万_charger_dump (742):Bq_REG[0x2b]=0x0
    [ 382.55.7397万 ] tps2.575万_charger_dump (745):Bq_REG[0x2C]=0x0
    [ 382.59.7754万 ] tps2.575万_charger_dump (748):Bq_REG[0x2D]=0x0
    [ 382.63.7498万 ] tps2.575万_charger_dump (751):Bq_REG[0x2e]=0x30
    [ 382.67.8217万 ] tps2.575万_charger_dump (754):Bq_REG[0x2F]=0x0
    [ 382.71.8131万 ] tps2.575万_charger_dump (757):Bq_REG[0x30]=0x0
    [ 382.75.7046万 ] tps2.575万_charger_dump (761):Bq_REG[0x31]=0x00
    [ 382.79.7646万 ] tps2.575万_charger_dump (764):Bq_REG[0x33]=0x00
    [ 382.83.6722万 ] tps2.575万_charger_dump (767):Bq_REG[0x35]=0x1416
    [ 382.87.6898万 ] tps2.575万_charger_dump (770):Bq_REG[0x37]=0x00
    [ 382.91.6618万 ] tps2.575万_charger_dump (773):Bq_REG[0x39]=0x00
    [ 382.95.6958万 ] tps2.575万_charger_dump (776):Bq_REG[0x3b]=0x00
    [ 382.99.7339万 ] tps2.575万_charger_dump (779):Bq_REG[0x3D]=0x00
    [ 383.3.7671万 ] tps2.575万_charger_dump (782):Bq_REG[0x3f]=0x00
    [ 383.7.6938万 ] tps2.575万_charger_dump (785):Bq_REG[0x41]=0x00
    [ 383.11.6733万 ] tps2.575万_charger_dump (788):Bq_REG[0x43]=0x00
    [ 383.15.671万 ] tps2.575万_charger_dump (791):Bq_REG[0x45]=0x00
    [ 383.19.666万 ] tps2.575万_charger_dump (795):Bq_REG[0x47]=0x0
    [ 383.23.726万 ] tps2.575万_charger_dump (798):Bq_REG[0x48]=0x8
    [ 383.24.7008万 ] tps2.575万_pdic_dump (580):tps_REG[0xF]= 0xf5.9561万
    [ 383.25.7379万 ] tps2.575万_pdic_dump (584):tps_REG[0x1a]= 0x1万d
    [ 383.26.7678万 ] tps2.575万_pdic_dump (588):tps_REG[0x26]= 0x3000
    [ 383.27.7597万 ] tps2.575万_pdic_dump (592):tps_REG[0x29]= 0x380.5052万
    [ 383.28.7835万 ] tps2.575万_pdic_dump (596):tps_REG[0x2D]= 0xa2f0.0018万
    [ 383.30.2012万 ] tps2.575万_pdic_dump (604):tps_REG[0x40]= 0x5.0034万
    [ 383.31.2387万 ] tps2.575万_pdic_dump (608):tps_REG[0x69]= 0x6100.0301万
    [ 383.32.2564万 TPS] tps2.575万_pdic_dump (612):tps_REG[0x70]= 0x1

    //电池存在+ PD充电器,带WalkerWei.bin
    [ 422.92.5186万 ] tps2.575万_charger_dump (622):Bq_REG[0x0]=0x12
    [ 422.96.5801万 ] tps2.575万_charger_dump (625):Bq_REG[0x1]=0x348
    [ 423.0.8521万 ] tps2.575万_charger_dump (632):Bq_REG[0x3]=0x0c8
    [ 423.4.9361万 ] tps2.575万_charger_dump(639): Bq_REG[0x5]=0xb8.
    [ 423.8.8677万 ] tps2.575万_charger_dump (643):Bq_REG[0x6]=0x12c
    [ 423.12.9137万 ] tps2.575万_charger_dump (650):Bq_REG[0x8]=0xc
    [ 423.16.8432万 ] tps2.575万_charger_dump (654):Bq_REG[0x9]=0x3
    [ 423.20.8528万 ] tps2.575万_charger_dump (658):Bq_REG[0xA]=0x63
    [ 423.25.117万 ] tps2.575万_charger_dump (662):Bq_REG[0xb]=0x0
    [ 423.28.9317万 ] tps2.575万_charger_dump (665):Bq_REG[0xd]=0x4b
    [ 423.32.8928万 ] tps2.575万_charger_dump (669):Bq_REG[0xe]=0x3D
    [ 423.36.8451万 ] tps2.575万_charger_dump (673):Bq_REG[0xF]=0xa2
    [ 423.41.5137万 ] tps2.575万_charger_dump (676):Bq_REG[0x10]=0x80
    [ 423.45.3326万 ] tps2.575万_charger_dump (679):Bq_REG[0x11]=0x0
    [ 423.49.393万 ] tps2.575万_charger_dump(682):Bq_REG[0x12]=0x0
    [ 423.53.3203万 ] tps2.575万_charger_dump (685):Bq_REG[0x13]=0x1
    [ 423.57.3442万 ] tps2.575万_charger_dump (688):Bq_REG[0x14]=0x1c
    [ 423.61.3401万 ] tps2.575万_charger_dump (692):Bq_REG[0x16]=0xc0
    [ 423.65.4305万 ] tps2.575万_charger_dump (695):Bq_REG[0x17]=0x7a
    [ 423.69.3399万 ] tps2.575万_charger_dump (698):Bq_REG[0x18]=0x54
    [ 423.73.3659万 ] tps2.575万_charger_dump (701):Bq_REG[0x19]=0x1
    [ 423.77.3064万 ] tps2.575万_charger_dump (705):Bq_REG[0x1b]=0xF
    [ 423.81.2914万 ] tps2.575万_charger_dump (708):Bq_REG[0x1c]=0x90
    [ 423.85.3936万 ] tps2.575万_charger_dump (711):Bq_REG[0x1d]=0x1
    [ 423.89.2525万 ] tps2.575万_charger_dump (714):Bq_REG[0x1E]=0x0
    [ 423.93.3665万 ] tps2.575万_charger_dump (717):Bq_REG[0x1f]=0x0
    [ 423.97.3956万 ] tps2.575万_charger_dump (721):Bq_REG[0x20]=0x0
    [ 424.1.3226万 ] tps2.575万_charger_dump (724):Bq_REG[0x21]=0x0
    [ 424.5.2738万 ] tps2.575万_charger_dump (727):Bq_REG[0x26]=0x0
    [ 424.9.2127万 ] tps2.575万_charger_dump (730):Bq_REG[0x27]=0x0
    [ 424.12.8214万 ] tps2.575万_charger_dump (733):Bq_REG[0x28]=0x0
    [ 424.17.2332万 ] tps2.575万_charger_dump (736):Bq_REG[0x29]=0x0
    [ 424.21.6222万 ] tps2.575万_charger_dump (739):Bq_REG[0x2a]=0x0
    [ 424.26.5383万 ] tps2.575万_charger_dump (742):Bq_REG[0x2b]=0x0
    [ 424.30.4446万 ] tps2.575万_charger_dump (745):Bq_REG[0x2C]=0x0
    [ 424.34.5551万 ] tps2.575万_charger_dump (748):Bq_REG[0x2D]=0x0
    [ 424.38.5553万 ] tps2.575万_charger_dump (751):Bq_REG[0x2e]=0x30
    [ 424.42.5398万 ] tps2.575万_charger_dump (754):Bq_REG[0x2F]=0x0
    [ 424.46.4796万 ] tps2.575万_charger_dump (757):Bq_REG[0x30]=0x0
    [ 424.50.5268万 ] tps2.575万_charger_dump (761):Bq_REG[0x31]=0x00
    [ 424.54.4845万 ] tps2.575万_charger_dump (764):Bq_REG[0x33]=0x00
    [ 424.58.5661万 ] tps2.575万_charger_dump (767):Bq_REG[0x35]=0x4d66
    [ 424.62.5673万 ] tps2.575万_charger_dump (770):Bq_REG[0x37]=0x00
    [ 424.66.5597万 ] tps2.575万_charger_dump (773):Bq_REG[0x39]=0x00
    [ 424.70.53万 ] tps2.575万_charger_dump (776):Bq_REG[0x3b]=0x00
    [ 424.74.4473万 ] tps2.575万_charger_dump (779):Bq_REG[0x3D]=0x00
    [ 424.78.5418万 ] tps2.575万_charger_dump (782):Bq_REG[0x3f]=0x00
    [ 424.82.5254万 ] tps2.575万_charger_dump (785):Bq_REG[0x41]=0x00
    [ 424.86.5297万 ] tps2.575万_charger_dump (788):Bq_REG[0x43]=0x00
    [ 424.90.4912万 ] tps2.575万_charger_dump (791):Bq_REG[0x45]=0x00
    [ 424.94.4813万 ] tps2.575万_charger_dump (795):Bq_REG[0x47]=0x0
    [ 424.98.4615万 ] tps2.575万_charger_dump (798):Bq_REG[0x48]=0x8
    [ 424.99.4105万 ] tps2.575万_pdic_dump (580):tps_REG[0xF]= 0xf5.9561万
    [ 425.0.5756万 ] tps2.575万_pdic_dump (584):tps_REG[0x1a]= 0x6.0001万d
    [ 425.1.6211万 ] tps2.575万_pdic_dump (588):tps_REG[0x26]= 0x3000
    [ 425.2.6573万 ] tps2.575万_pdic_dump (592):tps_REG[0x29]= 0x380.5052万
    [ 425.3.7073万 ] tps2.575万_pdic_dump (596):tps_REG[0x2D]= 0xa2f0.0018万
    [ 425.5.1507万 ] tps2.575万_pdic_dump (604):tps_REG[0x40]= 0x3c
    [ 425.6.227万 ] tps2.575万_pdic_dump (608):tps_REG[0x69]= 0x6105.0002万
    [ 425.7.2965万 TPS] tps2.575万_pdic_dump (612):tps_REG[0x70]= 0x1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Walker,

    我要让我们的BQ充电器AE查看数据转储,看看他是否对充电器中的变化有一些InSite。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在每种情况下发生这种情况时,蓄电池电压是多少?

    此致,

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发生401.7351万发生这种情况时,电池电压是多少[/报价]

    您好~Michael:

    蓄电池的静态电压为7.8V

    5V DCP充电时,电池的电压为7.9V。

    在20V PD充电时,蓄电池的电压为8.2V。

    我已经测试过很多次了,电池的静态电压从7.0V到8.0V,所有BQ_REG[0x1c]结果都是一样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果您的蓄电池电压为8.2 V,您可能已进入锥形模式,因为实际的BATP电压可能为8.4 V。如果您的终端蓄电池电压为7.8 V,则您可能仍处于快速充电状态。 在每种情况下,您的充电电流是多少?ADC报告的蓄电池电压是多少?

    此致,

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    7.9V和8.2V是充电电压。 蓄电池的断路电压(7.8V)在每种情况下都相同。

    我还尝试将电池放电至7.0V并再次测试,当PD充电时,充电电压上升至7.9V,结果相同(BQ_REG[0x1c]=0x90)。

    每个401.8619万每个机箱中的充电电流是多少?电池的电压报告是多少?

    如您所见,寄存器转储显示从BQ_REG[0x31]到BQ_REG[0x3D]的0x00,但VBUS ADC除外。 也许 REG[0x2e] BIT7 = 0b会禁用ADC? 但为什么VBUS ADC (REG[0x35])不是0,这很奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请通过设置REG0x2E的第7位来启用您的ADC。 启用ADC后,报告蓄电池电压和充电电流的值。

    此致,

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~Michael:

    按"I2Cw"写入REG[0x2e]任务失败,因此现在似乎是修复"I2Cw"的正确时机。

    需要Chuck的支持。


    Chuck您好:

    您401.6818万您是否可以捕获此交易的I2C线路。  我更容易阅读I2C以查看出了什么问题,而不是从c代码中进行操作。[/QUOT]

    使用WeiWalker.bin

    我尝试将0x0B写入REG[0x2e],但无法更改数据。

    下面是i2c逻辑分析器数据:

    1)从TPS25的I2C:

    很抱歉,捕获的数据很长,因此我无法显示屏幕截图,下面是文本结果:

    "I2Cw"任务,将0xb0写入REG[0x2e]

    e2e.ti.com/.../I2Cw_5F00_task_5F00_set_5F00_0x0b_5F00_to_5F00_reg_5B00_0x2e_5D00_.xlsx

    "I2Cr"任务,从REG[0x2e]获取0x30
    e2e.ti.com/.../I2Cw_5F00_task_5F00_get_5F00_0x30_5F00_from_5F00_reg_5B00_0x2e_5D00_.xlsx

    2)来自TPS25的I2Cm

    现在我可以提供屏幕截图了。

    “I2Cw”任务,似乎未发送reg data 0x0B ......

    "I2Cr"任务,从REG[0x2e]获得0x30

    请帮助。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么更新,请吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。

    是否仍有人跟踪此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍在处理此问题。  我在5分钟内与GUI团队会面,讨论我们最新的错误发现。

    我可以在本次会议后向您提供最新的时间表。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~Chuck:

    很抱歉打扰你。

    有关"I2Cw"问题的任何进展,请?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Walker,

    我们仍在处理GUI和实施中的一些问题,因此我没有确切的时间表。  它正在积极工作,但我们正在调试,因此我无法承诺遵守时间表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~Chuck:

    感谢你的努力。

    但您知道,我们仍需要控制bq2.5792万。 至少我们需要读取充电电流/电压以及类似的内容,以便在UI中显示它们。

    所以希望你能尽快解决这个问题。

    and...it是否可以打开源代码? 也许我可以贡献些什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~Michael;

    发生了一些奇怪的事情,真的需要您的帮助。

    使用WeiWalker.bin

    我们发现这些结果:

    TypeC到TypeC充电正常, --> PD 20V充电;5V CDP充电

    TYPEA至TypeC充电无法工作--> 5V SDP充电;5V DCP充电

    当使用TypeA到TypeC充电时,bq2.5792万的STAT似乎正常,但电池的充电电流不是正电流(我们从bq40z50-R1中读取)。

    以下是寄存器转储,您可以帮助查看一下吗?

    TypeC至TypeC充电正常:[PD 20V]

    [ 2930.984040 ] tps2.575万_pdic_dump (572):tps_REG[0xF]= 0xf509.0561万
    [ 2930.992762 ] tps2.575万_pdic_dump (576):tps_REG[0xd]= 0x19f8
    [ 2931.004740 ] tps2.575万_pdic_dump (580):tps_REG[0x1a]= 0x6.0001万d
    [ 2931.012188 ] tps2.575万_pdic_dump (584):tps_REG[0x26]= 0x3000
    [ 2931.022750 ] tps2.575万_pdic_dump (588):tps_REG[0x29]= 0x380.5052万
    [ 2931.031493 ] tps2.575万_pdic_dump (592):tps_REG[0x2D]= 0xa2f0.0018万
    [ 2931.049634 ] tps2.575万_pdic_dump (600):tps_REG[0x40]= 0x3c
    [ 2931.056865 ] tps2.575万_pdic_dump (604):tps_REG[0x69]= 0x6105.0002万
    [ 2931.070626 TPs] tps2.575万_pdic_dump (608):tps_REG[0x70]= 0x1
    [ 2931.105613 ] tps2.575万_charger_dump (617):Bq_REG[0x0]=0x12
    [ 2931.139328 ] tps2.575万_charger_dump (620):Bq_REG[0x1]=0x348
    [ 2931.171487 ] tps2.575万_charger_dump (627):Bq_REG[0x3]=0x0c8
    [ 2931.202988 ] tps2.575万_charger_dump (634):Bq_REG[0x5]=0xb8
    [ 2931.233677 ] tps2.575万_charger_dump (637):Bq_REG[0x6]=0x12c
    [ 2931.267154 ] tps2.575万_charger_dump (644):Bq_REG[0x8]=0xc
    [ 2931.299417 ] tps2.575万_charger_dump (647):Bq_REG[0x9]=0x3
    [ 2931.331365 ] tps2.575万_charger_dump (650):Bq_REG[0xA]=0x63
    [ 2931.363095 ] tps2.575万_charger_dump (653):Bq_REG[0xb]=0x0
    [ 2931.395157 ] tps2.575万_charger_dump (656):Bq_REG[0xd]=0x4b
    [ 2931.427342 ] tps2.575万_charger_dump (659):Bq_REG[0xe]=0x3D
    [ 2931.457829 ] tps2.575万_charger_dump (662):Bq_REG[0xF]=0xa2
    [ 2931.482519 ] tps2.575万_charger_dump (665):Bq_REG[0x10]=0x80
    [ 2931.514861 ] tps2.575万_charger_dump (668):Bq_REG[0x11]=0x0
    [ 2931.547546 ] tps2.575万_charger_dump (671):Bq_REG[0x12]=0x0
    [ 2931.571460 ] tps2.575万_charger_dump (674):Bq_REG[0x13]=0x1
    [ 2931.603213 ] tps2.575万_charger_dump (677):Bq_REG[0x14]=0x1c
    [ 2931.626339 ] tps2.575万_charger_dump (680):Bq_REG[0x16]=0xc0
    [ 2931.650616 ] tps2.575万_charger_dump (683):Bq_REG[0x17]=0x7a
    [ 2931.682908 ] tps2.575万_charger_dump (686):Bq_REG[0x18]=0x54
    [ 2931.715153 ] tps2.575万_charger_dump (689):Bq_REG[0x19]=0x1
    [ 2931.746241 ] tps2.575万_charger_dump (692):Bq_REG[0x1b]=0xF
    [ 2931.774502 ] tps2.575万_charger_dump (695):Bq_REG[0x1c]=0x90
    [ 2931.807469 ] tps2.575万_charger_dump (698):Bq_REG[0x1d]=0x1
    [ 2931.834797 ] tps2.575万_charger_dump (701):Bq_REG[0x1E]=0x0
    [ 2931.857999 ] tps2.575万_charger_dump (704):Bq_REG[0x1f]=0x0
    [ 2931.882611 ] tps2.575万_charger_dump (707):Bq_REG[0x20]=0x0
    [ 2931.910783 ] tps2.575万_charger_dump (710):Bq_REG[0x21]=0x0
    [ 2931.938121 ] tps2.575万_charger_dump (713):Bq_REG[0x22]=0xef
    [ 2931.970333 ] tps2.575万_charger_dump (716):Bq_REG[0x23]=0x92
    [ 2931.994558 ] tps2.575万_charger_dump (719):Bq_REG[0x24]=0x10
    [ 2932.026567 ] tps2.575万_charger_dump (722):Bq_REG[0x25]=0x10
    [ 2932.051928 ] tps2.575万_charger_dump (725):Bq_REG[0x26]=0x20
    [ 2932.074614 ] tps2.575万_charger_dump (728):Bq_REG[0x27]=0x0
    [ 2932.106320 ] tps2.575万_charger_dump (731):Bq_REG[0x28]=0x0
    [ 2932.143072 ] tps2.575万_charger_dump (734):Bq_REG[0x29]=0x0
    [ 2932.175112 ] tps2.575万_charger_dump (737):Bq_REG[0x2a]=0x0
    [ 2932.207160 ] tps2.575万_charger_dump (740):Bq_REG[0x2b]=0x0
    [ 2932.239163 ] tps2.575万_charger_dump (743):Bq_REG[0x2C]=0x0
    [ 2932.262559 ] tps2.575万_charger_dump (746):Bq_REG[0x2D]=0x0
    [ 2932.295179 ] tps2.575万_charger_dump (749):Bq_REG[0x2e]=0x30
    [ 2932.330764 ] tps2.575万_charger_dump (752):Bq_REG[0x2F]=0x0
    [ 2932.367408 ] tps2.575万_charger_dump (755):Bq_REG[0x30]=0x0
    [ 2932.399136 ] tps2.575万_charger_dump (758):Bq_REG[0x31]=0x00
    [ 2932.435413 ] tps2.575万_charger_dump (761):Bq_REG[0x33]=0x00
    [ 2932.470969 ] tps2.575万_charger_dump (764):Bq_REG[0x35]=0x3c3c.
    [ 2932.510530 ] tps2.575万_charger_dump (767):Bq_REG[0x37]=0x00
    [ 2932.547104 ] tps2.575万_charger_dump (770):Bq_REG[0x39]=0x00
    [ 2932.579373 ] tps2.575万_charger_dump (773):Bq_REG[0x3b]=0x00
    [ 2932.606654 ] tps2.575万_charger_dump (776):Bq_REG[0x3D]=0x00
    [ 2932.631291 ] tps2.575万_charger_dump (779):Bq_REG[0x3f]=0x00
    [ 2932.658590 ] tps2.575万_charger_dump (782):Bq_REG[0x41]=0x00
    [ 2932.690665 ] tps2.575万_charger_dump (785):Bq_REG[0x43]=0x00
    [ 2932.722690 ] tps2.575万_charger_dump (788):Bq_REG[0x45]=0x00
    [ 2932.747412 ] tps2.575万_charger_dump (791):Bq_REG[0x47]=0x0
    [ 2932.771689 ] tps2.575万_charger_dump (794):Bq_REG[0x48]=0x8

    TYPEA至TypeC充电无法正常工作:[DCP 5V]

    [ 3034.780246 ] tps2.575万_pdic_dump (572):tps_REG[0xF]= 0xf509.0561万
    [ 3034.787098 ] tps2.575万_pdic_dump (576):tps_REG[0xd]= 0x19f8
    [ 3034.793564 ] tps2.575万_pdic_dump (580):tps_REG[0x1a]= 0x1万d
    [ 3034.800279 ] tps2.575万_pdic_dump (584):tps_REG[0x26]= 0x3000
    [ 3034.806823 ] tps2.575万_pdic_dump (588):tps_REG[0x29]= 0x380.5052万
    [ 3034.813769 ] tps2.575万_pdic_dump (592):tps_REG[0x2D]= 0xa2f0.0018万
    [ 3034.821413 ] tps2.575万_pdic_dump (600):tps_REG[0x40]= 0x5.0034万
    [ 3034.828162 ] tps2.575万_pdic_dump (604):tps_REG[0x69]= 0x6100.0301万
    [ 3034.834853 TPs] tps2.575万_pdic_dump (608):tps_REG[0x70]= 0x1
    [ 3034.860333 ] tps2.575万_charger_dump (617):Bq_REG[0x0]=0x12
    [ 3034.888519 ] tps2.575万_charger_dump (620):Bq_REG[0x1]=0x348
    [ 3034.925976 ] tps2.575万_charger_dump (627):Bq_REG[0x3]=0x0c8
    [ 3034.972565 ] tps2.575万_charger_dump (634):Bq_REG[0x5]=0x2b
    [ 3035.015902 ] tps2.575万_charger_dump (637):Bq_REG[0x6]=0x032
    [ 3035.056551 ] tps2.575万_charger_dump (644):Bq_REG[0x8]=0xc
    [ 3035.096433 ] tps2.575万_charger_dump (647):Bq_REG[0x9]=0x3
    [ 3035.121655 ] tps2.575万_charger_dump (650):Bq_REG[0xA]=0x63
    [ 3035.159033 ] tps2.575万_charger_dump (653):Bq_REG[0xb]=0x0
    [ 3035.185007 ] tps2.575万_charger_dump (656):Bq_REG[0xd]=0x4b
    [ 3035.224156 ] tps2.575万_charger_dump (659):Bq_REG[0xe]=0x3D
    [ 3035.271951 ] tps2.575万_charger_dump (662):Bq_REG[0xF]=0xa2
    [ 3035.299334 ] tps2.575万_charger_dump (665):Bq_REG[0x10]=0x80
    [ 3035.334331 ] tps2.575万_charger_dump (668):Bq_REG[0x11]=0x0
    [ 3035.377456 ] tps2.575万_charger_dump (671):Bq_REG[0x12]=0x0
    [ 3035.423391 ] tps2.575万_charger_dump (674):Bq_REG[0x13]=0x1
    [ 3035.467650 ] tps2.575万_charger_dump (677):Bq_REG[0x14]=0x1c
    [ 3035.511731 ] tps2.575万_charger_dump (680):Bq_REG[0x16]=0xc0
    [ 3035.548807 ] tps2.575万_charger_dump (683):Bq_REG[0x17]=0x7a
    [ 3035.595861 ] tps2.575万_charger_dump (686):Bq_REG[0x18]=0x54
    [ 3035.639615 ] tps2.575万_charger_dump (689):Bq_REG[0x19]=0x0
    [ 3035.683544 ] tps2.575万_charger_dump (692):Bq_REG[0x1b]=0x8F
    [ 3035.727642 ] tps2.575万_charger_dump (695):Bq_REG[0x1c]=0x70
    [ 3035.768459 ] tps2.575万_charger_dump (698):Bq_REG[0x1d]=0x1
    [ 3035.808157 ] tps2.575万_charger_dump (701):Bq_REG[0x1E]=0x0
    [ 3035.835470 ] tps2.575万_charger_dump (704):Bq_REG[0x1f]=0x0
    [ 3035.871536 ] tps2.575万_charger_dump (707):Bq_REG[0x20]=0x0
    [ 3035.905758 ] tps2.575万_charger_dump (710):Bq_REG[0x21]=0x0
    [ 3035.932095 ] tps2.575万_charger_dump (713):Bq_REG[0x22]=0xCF
    [ 3035.956079 ] tps2.575万_charger_dump (716):Bq_REG[0x23]=0x90
    [ 3035.996699 ] tps2.575万_charger_dump (719):Bq_REG[0x24]=0x0
    [ 3036.038104 ] tps2.575万_charger_dump (722):Bq_REG[0x25]=0x0
    [ 3036.076743 ] tps2.575万_charger_dump (725):Bq_REG[0x26]=0x0
    [ 3036.107698 ] tps2.575万_charger_dump (728):Bq_REG[0x27]=0x0
    [ 3036.132984 ] tps2.575万_charger_dump (731):Bq_REG[0x28]=0x0
    [ 3036.170930 ] tps2.575万_charger_dump (734):Bq_REG[0x29]=0x0
    [ 3036.195455 ] tps2.575万_charger_dump (737):Bq_REG[0x2a]=0x0
    [ 3036.231803 ] tps2.575万_charger_dump (740):Bq_REG[0x2b]=0x0
    [ 3036.259545 ] tps2.575万_charger_dump (743):Bq_REG[0x2C]=0x0
    [ 3036.287639 ] tps2.575万_charger_dump (746):Bq_REG[0x2D]=0x0
    [ 3036.312209 ] tps2.575万_charger_dump (749):Bq_REG[0x2e]=0x30
    [ 3036.349280 ] tps2.575万_charger_dump (752):Bq_REG[0x2F]=0x0
    [ 3036.393287 ] tps2.575万_charger_dump (755):Bq_REG[0x30]=0x0
    [ 3036.436823 ] tps2.575万_charger_dump (758):Bq_REG[0x31]=0x00
    [ 3036.463649 ] tps2.575万_charger_dump (761):Bq_REG[0x33]=0x00
    [ 3036.485640 ] tps2.575万_charger_dump (764):Bq_REG[0x35]=0x13ad
    [ 3036.510030 ] tps2.575万_charger_dump (767):Bq_REG[0x37]=0x00
    [ 3036.534775 ] tps2.575万_charger_dump (770):Bq_REG[0x39]=0x00
    [ 3036.558297 ] tps2.575万_charger_dump (773):Bq_REG[0x3b]=0x00
    [ 3036.581610 ] tps2.575万_charger_dump (776):Bq_REG[0x3D]=0x00
    [ 3036.605904 ] tps2.575万_charger_dump (779):Bq_REG[0x3f]=0x00
    [ 3036.629763 ] tps2.575万_charger_dump (782):Bq_REG[0x41]=0x00
    [ 3036.653840 ] tps2.575万_charger_dump (785):Bq_REG[0x43]=0x00
    [ 3036.678200 ] tps2.575万_charger_dump (788):Bq_REG[0x45]=0x00
    [ 3036.701937 ] tps2.575万_charger_dump (791):Bq_REG[0x47]=0x0
    [ 3036.725684 ] tps2.575万_charger_dump (794):Bq_REG[0x48]=0x8

    我认为bq2.5752万不知怎么地认为2s电池不存在,因为使用TypeA到TypeC充电时BQ_REG[0x23]=0x90。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Walker,

    我相信您已经在我们的固件中发现了一个错误,即当我们作为传统或仅C型充电器连接时,我们没有配置PD充电器。

    我将与我们的固件团队讨论此问题。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chuck~

    感谢你的帮助。

    现在我们有两个问题需要重点关注。

    1)当传统或仅C型充电器出现问题时,无法配置PD

    2)"I2Cw"任务问题。

    本月底,我们计划制作数十种产品,供测试,认证等。

    但错误1)是非常严重的错误,因为它是基本的充电器功能之一。

    那么,您能帮您将此问题标记为紧急问题并尽快解决吗?

    我是否应该创建另一个线程来跟踪此新线程?

    和2),仍然没有进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本周我将与我们的固件团队一起解决问题1,看看我是否可以获得修复时间表。   

    I2Cw任务是我可以在本周晚些时候解决的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    </s>404.185万

    本周我将与我们的固件团队一起解决问题1,看看我是否可以获得修复时间表。   

    I2Cw任务是我可以在本周晚些时候解决的问题。

    [/引述]

    请你有什么新的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Walker,

    我自己正在查看固件,以查看是否可以找到充电器问题的补丁程序。  我已确认它未通过C型连接正确连接。

    I2Cw任务似乎在我的EVM上正常工作,因此我将捕获会话结果并向您发送日志,以查看我们是否可以找出问题所在。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~Chuck:

    谢谢你。

    问题1)和问题2)的任何新信息,您可以直接发送到我的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Walker,

    我们刚刚结束了一个漫长的周末,我今天未能就此发言。  明天我会给你回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~Chuck

    很抱歉再次打扰你。

    对问题的任何回应1)?

    关于问题2)“I2Cw”,我的测试结果基于 您为我生成的WeiWalker.bin,我怀疑此问题仅由此容器产生。

    I2Cw404.6696万 I2Cw任务似乎正在运行中,因此如果您能正确地记录我的会话结果,我可以正确地将其发送出去,那么我们就能准确地记录我的EVM。

    我也有EVM,但EVM是tps25.791万+bq25731,2.5731万,它不使用bq2.5792万。 您可以向我发送任何日志吗?

    但无论如何,问题1)是一个紧急问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Walker,

    我将把这一精确的二进制文件放到我们的PD +充电器参考设计中,并使用我的测试基础设施测试I2Cr和I2Cw命令。

    这样,我们就能够更密切地比较步骤和结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~Chuck:

    感谢您的关注。

    到本月底只剩下一个星期。

    您对问题是否有任何有用的建议1) TYPEA至TYPEC无法正常工作?

    此线程有太多注释,因此我创建另一个线程来跟踪此问题。

    e2e.ti.com/.../bq2.5792万-typea-to-typec-charging-can-not-work-but-typec-to-typec-works-fine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Walker,

    我将关闭此线程,我们可以跟踪另一个线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还创建 了https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/109.714万/bq25792-i2cw-task-can-not-work</s>2.5792万

     跟踪问题1) i2w任务问题