This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:TIDA-1.0057万上电流限制的调节方法

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094011/lm3488-regulating-method-for-current-limit-on-tida-010057

部件号:LM3488
主题中讨论的其它部件: Tida-1.0057万

一位客户创建的LM3488电路板与TIDA-1.0057万设计相同。

最初,启动未完成。  

波形附在下面;

我想原因是来自5V输入源的输入电流不足。

     

当RSEN (TIDA-1.0057万序号R41)将0.05Ω 改为0.1Ω 时,此问题已解决,并且正常工作。

请告诉我以下有关当前限值设置的三点:

“・ 输入电流不足,有效工作时,默认的TIA-1.0057万上是否出现这些启动问题?

・改变较大的RSEN值是否有任何风险?

・关于正常启动的想法,建议更改RSEN值或RSL  (TIDA-0100'S R38)值的是什么?

如果还有其他想法,请告诉我。

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Satoshi:

    我要为延误道歉。 周五和周一是银行假日。

    这个项目与这个项目是否相同?    LM3488:基于TIDA-1.0057万的TI仿真的PSpice问题

    当您说: 输入电流不足 时,您的确切含义是什么?   
       您是指工作台电源的电流限制吗?   
       电源使用的电流限制是多少?

    输出连接了哪种负载?

    Tey是否使用与我们的TIDA-1.0057万设计完全相同的组件?  

    我们能否获得有关所选部件(FET,电感器/变压器等)的完整原理图和信息

    我们是否还能获得布局?

    非常感谢,

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    以下是一些评论。

    LM3488正在使用电流模式控制,因此它需要在每个周期都依赖来自电流感应电阻器的正确反馈。

    实际上,LM3488的最大占空比为100 %。
    因此,如果Isen引脚的反馈存在问题,则此设备应保持DR引脚永久打开的模式。
    这是LM3488的预期行为。
    但它不是整个SEPIC转换器的有效操作模式。

    要避免此类问题,您需要注意两件事:

    1)
    工作台电源的电流限制:
    “・输入电流不足,有效工作时,默认的TIA-1.0057万上是否出现这些启动问题?

    实际上,如果工作台电源的电流限制设置为低限,此时将不再触发电流反馈回路,则不会发生任何可以触发的事件
    关闭PWM,以便DR针脚将永久保持打开。
    再次说明:这是LM3488的预期行为。 但它不是整个SEPIC转换器的有效操作模式。

    2)
    电流感应电阻必须正确计算。
    有关8.2 SEPIC配置的信息,请参阅2.2 数据表中的SEPIC.SEPIC4部分。

    另请注意,电感器,FET,PCB上的迹线等的选择将对感应电阻器的电压产生影响。
    因此,电阻器可能需要与您在我们的电路板上看到的值不同。

    ・改变较大的RSEN值是否有任何风险?

    选择RSEN时,必须确保当前反馈回路在所有条件下都能正常工作。

    但请小心谨慎,不要选择太大的值。
    当感应电阻器上的电压(在Isen引脚上测量)超过350mV时,短路电流限制将被激活。
    这种情况不应在正常操作期间发生。


    ・关于正常启动的想法,建议更改RSEN值或RSL (TIDA-0100'S R38)值的是什么?

    R38用于斜坡补偿设置。
    根据数据表中的公式,它取决于所选的RSEN值。

    粗略估计:要保持相同的斜率补偿:当您将RSEN加倍时,也将使R38加倍。

    此致,
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harry

    很抱歉,我的回复延迟了,

    感谢您的许多建议,我理解。

    因此,此问题的原因是输入端(限流开关)的1A电流限制,TIDA-1.0057万为1.5A。

    当前情况下,LM3488主板在RSEN上保持稳定:0.1Ω。

    有关LM3488的信息,请参阅修改后的信息;  

    ・TI的LM3488 PSPICE的螺纹不是相同的情况。

    项目和客户是相同的,但仿真和电路板设计是分开工作的。  

    ・输入电流不足是电流限制开关的1A限制。

    ・输出端为负载电阻。  

    ・客户主板与TIDA-1.0057万不完全相同。

    零件值相同(预计为RSEN),但BOM列表中的零件号不同。  

    此致,

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Satoshi:

    感谢您提供信息。

    >> LM3488主板在RSEN上稳定:0.1Ω

    请确保原型主板将使用所有最坏情况组合进行测试 ,以确认 它确实工作稳定。

    我是否正确理解TI方面目前没有此项目的开放操作项目?

    谢谢,此致,

    哈利