This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.5101万:由于寄生电感,低引脚上出现负瞬态电压。

Guru**** 2529030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096635/lm25101-negative-transient-voltages-on-lo-pin-due-to-parasitic-inductances

部件号:LM2.5101万

尊敬的各位:

我正在使用 LM2.5101万AMX/NOPB 栅极驱动器驱动半桥,但是由于寄生电感, 我 观察到低引脚之间的负瞬态-4V,这会损坏驱动器和MOSFET。

遗憾的是,由于其他一些限制,我无法再最小化这些诱导因素。 Gate Driver negative transient protection我想知道,如果我通过上拉和下拉电阻器和肖特基二极管来夹紧电压,会有帮助吗?

请参阅随附的图表以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archit,

    是的,这应该是 减少欠冲的最有效方法之一。 如果这被证明是不够的,我建议尝试更高的门电阻。

    谢谢!

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。会检查的。