This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1094万:无充电

Guru**** 2527360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089229/tps61094-no-charge

部件号:TPS6.1094万

大家好,我们使用的TPS6.1094万带有一个纽扣电池和一个1F超级保护罩。  

VIN = 3V

Vout目标= 2.7V

ICHG = 5mA

VCHG = 2.2V

SUP电压=~200mV (尽管在SUP = 700mV时可以看到相同的性能)

我遇到的问题是,当电池安装到系统中时,超电容不会一直充电。  输出打开,但不进行充电。  如果我使用台式电源(3V),如果我手动降低输入电压,然后将其升回3V,我就可以打开充电。   

我已确认EN线的水平达到预期的高水平。   在20个板中,有7个展示了这一问题。  为什么?  这是一款耗电设备,电池可能只更换1次/ 6个月。  如果用户更换了电池,但电池盖不能充电,他们将无法知道,产品将无法正常工作。  示意图如下。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Dave,您好!

    您是否已在VOUT上有负载? 输入电压需要高于Vout目标才能进入BUCK ON模式。 请尽可能多地分享VIN,VOUT和SUP的一些波形/。

    另外,您需要切换MODE&EN Always HIGH (模式和EN始终高),使其进入自动降压-升压模式。 如果您在拔下电池时仅使EN=1而MODE=0,则它将进入强制降压模式,并且不会利用超级电容器的能量来提供VOUT。

    文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave,您好!

    我留意 到自答复以来已有很长一段时间。 我将消除此威胁,如果有任何其他疑虑,您可以打开一个新的威胁。 谢谢。

    此致,

    Eric Yue