大家好,我们使用的TPS6.1094万带有一个纽扣电池和一个1F超级保护罩。
VIN = 3V
Vout目标= 2.7V
ICHG = 5mA
VCHG = 2.2V
SUP电压=~200mV (尽管在SUP = 700mV时可以看到相同的性能)
我遇到的问题是,当电池安装到系统中时,超电容不会一直充电。 输出打开,但不进行充电。 如果我使用台式电源(3V),如果我手动降低输入电压,然后将其升回3V,我就可以打开充电。
我已确认EN线的水平达到预期的高水平。 在20个板中,有7个展示了这一问题。 为什么? 这是一款耗电设备,电池可能只更换1次/ 6个月。 如果用户更换了电池,但电池盖不能充电,他们将无法知道,产品将无法正常工作。 示意图如下。