This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5916万:关于TPS65.9163万的LDO1

Guru**** 2526060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091915/tps65916-about-ldo1-of-tps659163

部件号:TPS6.5916万

您好E2E:

客户发现在电源打开/关闭过程中,LDO1输出上有0.9V电压步进。

是否为夜间操作?

此致,
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好E2E:

    我还有其他信息。
    客户正在使用上拉电阻器将引导针连接到VRTC。
    数据显示,设备在启动时会更改OTP库。
    此外,客户确认了注册地址151h,值为0.0001万。
    启动后是否应将行李箱销向下拉至GND并进行操作?
    寄存器值是否会根据启动引脚的操作而变化?

    此致,
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ACGUY:

    我正在查看此问题,并将在星期二达拉斯时间之前提供最新情况。

    此致,

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我期待你的答复。

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ACGUY:

    您是否有此设计中LDO1所有连接的示意图?

    对于启动引脚,这允许根据启动引脚的状态为单个OTP使用两种不同的设置。 TPS65.9163万的主要更改如下:如果boot=0,则LDO1将为1.8V输出;如果boot=1,则LDO1将处于旁路模式。 有关此主题的详细信息 ,我建议查看《TPS6.5916万 Power AM570x用户指南》。

    此致,

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。
    您能否解释为什么LDO1输出没有立即降低?

    此致,
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ACGUY:

    根据LDO1的所有连接,可能存在导致此电压峰值的泄漏路径。 这就是为什么我要检查LDO1的所有可能连接的原因。

    此致,

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Layne,

    我请求向客户提供原理图。 我附上了我之前得到的示意图。


    顺便说一下,客户说LDO1的输出只有TI处理器AM57。
    您的观点是否指向AM57中的缺陷?

    此致,
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我还有其他的。
    客户确认LDO1输出打开(非负载)时的行为。
    LDO1的输出电压梯段约为0.9V,停止时电压急剧上升。
    由于负载未连接,这仅是PMIC的操作。
    我认为PMIC的行为异常。
    1:TI是否认识到这种现象?
    2:在PMIC终端设置下是否可以删除此选项?

    请告诉我您的意见。

    此致,
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ACGUY:

    我正在研究这一问题,明天将提供最新情况。

    此致,

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ACGUY:

    我以前没有见过这种现象,您能否提供一个包含以下信号的示波器图: LDO1_OUT,RESET_OUT,SMPS3和LDO2?  

    此致,

    Layne J