主题中讨论的其他部件: BQ2.5792万
大家好,
我们的客户正在评估USB-PD-CHG-EVM-01,以确保电池不连接。
<conditions (条件)>
-GUI设置的JSON文件
{"questionnair":{"version":"vends.vendor","answers":[4,null,4,1,0,1,null,0,16.4 ,7.0 0.8 ,2.1 0.08 ,0.16 ,"options":{},"configID":"0000","VendorID":"0000"}
-来源:ELECOM 65W交流适配器
电池:未连接
-负载电流:[Q1]无负载,[Q2] 100mA
--------
[Q1]
BAT和Sys电压在无负载情况下在1.4秒周期内波动。
这是否是正确的行为?
如果是,请告诉我们这一原因。
--------
[Q2]
负载电流=100mA时,系统电压降至0V。
这是否是正确的行为?
如果是,请告诉我们这一原因。
--------
[第三季度]
我们想评估不带电池的EVM。
是否可以通过更改某些设置来正确评估?
--------
此致,
隐藏