This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.8881万:如何使用UCC2.8881万实现PSR法规?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096574/ucc28881-how-to-achieve-the-psr-regulation-with-ucc28881

部件号:UCC2.8881万
主题中讨论的其他部件: UCC2.873万UCC2.8704万UCC2.8911万

各位专家,您好!

我是否可以使用UCC2.8881万来实现PSR法规?  如果不可能,请说明原因,非常感谢!

巴西,

戈登。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gordon:

    UCC2.8881万是一款高电压降压和回扫开关。 它不是为PSR回扫而设计的。  

     您可以参考PSR回扫控制器,如UCC2.8704万或UCC2.873万...等

    此致,  

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Wesley:

    为什么UCC2.8911万/0可以实现PSR控制?  

    'UCC2.8881万是一个高电压降压和回扫开关。 它不是为PSR回扫而设计的。 “请你解释一下内部的王子吗?‘

    巴西,

    戈登  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gordon:

    UCC2.8881万的控制方法适用于一般降压/回扫转换器,UCC2.8991万是PSR回扫。 它们有不同的管制法。

    UCC2.8881万通过FB回路调节输出电压。   当FB引脚处的FB电压低于参考电压VFB_TH时,比较器输出将生成逻辑高电压。 此逻辑高触发PWM控制器,该控制器生成打开MOSFET的PWM信号。  当FB针脚处的FB电压高于参考电压时,表示转换器的输出电压高于外部反馈电路设置的目标输出电压,PWM停止。  

    如果您想了解有关PSR的更多信息,请查看UCC2.8991万数据表的第16~20页。 它显示了UCC2.8991万如何通过变压器感应输出电压,但UCC2.8881万没有这种控制方法。  

    I我知道为什么您希望使用UCC2.8881万实现PSR,即使它不是设计用于PSR的?

    此致,  

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wesley:

    我发现UCC2.8881万的控制法律易于客户设计。 无论如何,UCC2.8911万在使用方面并不是一个大挑战,我会将其推广给我的客户,谢谢!

    巴西,

    戈登