This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63.025万:降压/升压转换器电路

Guru**** 2382710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096895/tps630250-buck-boost-converter-circuit

部件号:TPS63.025万

您好,

我正在使用 此TPS63.025万RNCR来降压/升压1S Lipo电池的电压。 我在底部附加了一个单元格链接。 在我的第一个设计中,有一些未知的问题,我仍然没有发现。

在新设计中,我有以下问题。

电感器与IC连接的轨迹宽度应该是多少? 位置足够近,但我需要此信息。 我附上了目前情况的图片。

注意:电路输出处的负载小于1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Ali

    这些迹线的RMS电流在降压工作期间应该是1A左右。在升压工作期间,它取决于输入和输出的电压。但我认为它应该小于1.5A。所以, 如果你能设置这些长差的宽度至少20mil,那就可以了。

    此外,我认为布局不是很好,您是否可以将数据表中的布局示例作为参考?  特别是权力舞台, 我觉得会好得多。

    此致

    TAO