This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:LM5170处于升压模式

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096343/lm5170-lm5170-on-boost-mode

部件号:LM5170

你(们)好  

根据LM5170数据表,在通电过程中,振荡器开始工作后,DIR需要拉高。

1.这是否意味着当DIR针脚拉高时LM5170处于降压模式?

2.我只使用LM5170作为升压转换器。 在通电过程中,DIR是否可以一直拉低?  

 

3.我是否可以移除LV端口(12V)的反馈电路,因为我只使用LM5170作为升压转换器? 在没有LV端口(12V)反馈电路的情况下,DIR在通电过程中会如何反应?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack,您好!

    感谢您发布。   

    1.是的,DIR="1"设置电路为降压,"0"设置为升压。

    2.该数字只是一个典型的启动顺序。  在数据表的模式描述中,DIR没有特定顺序。  您可以在电路启用之前或之后的任何时候设置。  

    3.您可以在最终电路中使用,但不能在EVM中使用,因为EVM包含降压模式电压环路,您最好将其连接起来,否则现有OpAmp的信号可能会影响您的操作。  在最后的原理图中,您需要完全拆下降压模式反馈电路。  

    谢谢!

    有浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。