This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5618万:为LiFeP04电池选择BQ2.5618万

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096285/bq25618-bq25618-selection-for-lifep04-battery

部件号:BQ2.5618万
主题中讨论的其他部件: BQ2.425万BQ2.4159万

团队成员,您好!

我的客户对1s  LiFeP04电池的电池充电器选择有疑问。
起初,他们正在考虑使用 BQ2.5618万,但他们希望了解以下内容。

Q1) 根据数据表中的"细胞化学"中是否描述了LiFePO4,有何不同?
客户觉得   充电电压可以在充电器IC上设置,比如用于LiFePO4的BQ2.5618万,
即使没有指示LiFePO4,也有一个充电电压为3.5V的产品,似乎可以与LiFePO4一起使用
客户想知道是否可以选择其他3.5V充电电压的IC。

问题2) 客户认为  BQ2.425万 或BQ2.4159万可用于 1s  LiFeP04电池,因为它们的规格与 BQ2.5618万类似。 ii正确吗? 如果不是,请说明 为什么不将其用于1s  LiFeP04电池。

问题3)如果     您有1个LiFeP04电池,您会推荐使用充电器IC吗?

非常感谢您的建议。

此致,
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akihisa

    Q1) LiFePO4电池具有与锂电池类似的充电配置文件,但最大充电电压为3.6V。 图8-3. d/s上的电池充电配置文件显示BQ2.5618万 充电配置文件。 请与LiFePO4电池制造商再次确认是否正常。

    另请注意,默认 充电电压限制 为4.2V,充电器将自动从 开机重置恢复到默认设置,并且在通电时看门狗计时器超时。  因此 ,建议使用主机软件禁用看门狗计时器,并在禁用充电的情况下启动,直到主机可以确保已 对默认充电电压限制进行编程。

    Q2) BQ2.425万 或BQ2.4159万 是较旧的设备。 建议使用较新的充电器设备。

    问题3)请提交新的螺纹 以获得部件推荐。 每个应用程序工程师仅负责特定产品系列。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宁山

    非常感谢您的支持。
    我明白了。 要询问部件 
    建议,我将发布 新线程。

    此致,
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akihisa

    感谢您的理解! 此线程已关闭。

    此致,

    宁。