This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD2.5402万Q3A:输出工作不正常

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095262/csd25402q3a-output-is-not-working-properly

部件号:CSD2.5402万Q3A

您好,

我是李罗娜。

我对CSD2.5402万Q3A有一些疑问

CSD2.5402万Q3A在一个主板上不工作。

3.3V应输出至漏电,但输出电压约为1.6V~2V。
3.3V正在输入到电源。

95个主板中有3个出现了相同的问题。

我不知道要检查什么。

我附上了我检查过的信号图像。 请帮帮我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rona Lee:

    很遗憾听到您遇到问题。 请您分享一下FET的原理图吗? 从我在波形上看到的情况来看,您可能无法获得足够的VGS来完全打开FET。 要关闭此P通道,应将门向上拉至放射源,然后打开,您将门相对于放射源拉低。 为了保证电阻,VGS必须至少为-1.8V。 我期待您的回复。

    此致,

    约翰·华莱士

    TI FET应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John Wallace

    感谢您的回复。

    我会在前往公司时分享该原理图。

    VGS约为-3V,所以我认为Vgs没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rona Lee,

    您能否捕获栅极,源电压和漏电电压波形,以确保FET打开时3.3V电压不会下降? FET接通时的负载电流是多少? 您是否已确认负载(FET的排放侧)没有短路? 请通过使用DMM探测FET并比较好板和坏板来检查栅源和漏源电阻。 另请使用DMM二极管功能检查主体二极管,从漏极到源极,比较好板和坏板。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rona Lee,

    跟进以查看您是否能够获得有关您遇到的问题的更多信息。 如果我可以提供进一步的帮助,请告诉我。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John Wallace,您好!

    感谢您的帮助。

    我知道问题是什么。

    焊接似乎是问题所在。  我正在咨询制造商。

    非常感谢。