您好,
我有一个非常小的电路,LMR3.6015万 (1MHz)将4.85v的电压馈入负载。 输入电流固定在0.5A,理论电压为20V,因此为10W,但实际上更像12-13V。 无负载时,输入电压可升至48V,并由齐纳盖住。
我正在使用1MHz芯片和Coilcraft 4030 10uH电感器(我无法找到比这更大的脚印)。 输入电容为近4.7uH X7R和1000uH电解电容(稍上游)。 输出为22uH X7R和220uH钽(1欧姆)。 波纹很好,没有3X 22uH好,但是板空间很小,没有更多空间。 这是可以接受的。
当我运行测试时,我设法获得1.82W的输出功率,而我知道2.03W是可能的。 虽然我没有在此提供此测试的详细信息,但这是另一个分担相同输入和负载的问题,证明其他设备的效率更高。
为了了解损失在哪里,我进行了红外检查。 芯片无论如何都不热,在200mA负载下低于28C (绿色区域为21c),但显示如果我要优化,则需要首先考虑。
在1MHz时,4-30V降压通常使用4.7uH电感器。 由于在 输入电压为20V的情况下,我所绘制的电流不会超过0.5A,我想知道是否也比数据表推荐的10uH更好。 或者,也许我会更好地坚持10uH并选择400kHz芯片?
非常感谢您的任何其他想法!
Andrew