This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.8632万:现成的变压器

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096475/ucc28632-off-the-shelf-transformer

部件号:UCC2.8632万
主题中讨论的其他部件:UCC2.8634万

我正在尝试使用工作台来设计 120VAC至24VDC的电源。  我必须已经点击了至少25个设计,所有设计似乎都共享相同的变压器拓扑,并且不使用现成的部件。  遗憾的是,我的客户正在查看的数量不能满足多种定制的挡风玻璃的要求,因为我们都仍然面临着短缺。

我正在使用基于 UCC2.8632万DR的工作台设计。  我希望获得一些帮助,以选择可正常工作的现成组件,并且能够通过UL认证。  我已经了解了几个,但我们不理解工作台电路如何在不违反UL的情况下为切换开关IC提供电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Zach:

    感谢您发布规格,有关变压器绕组定制和供应的问题描述,您尝试了多少种设计, 以及您如何 使用Webench对UCC2.8632万DR设计建模。

    请帮助我理解以下两个问题,以便我提供最合适的答案:

    1. 不幸的是,现实情况是,定制变压器通常需要优化回扫电源的功能,以满足  任何任意系统需求的确切规格。 如何识别或选择此控制器用于此应用程序?
      1. 客户首先确定最适合应用的现成变压器可能会有所帮助
        1. 然后,我们可以找到最适合与现成变压器一起工作的控制器(理想的供应)。
      2. 如果需要,我们可以尝试一些创意方法,以获得UCC2.8634万或任何其他控制器,使用现成的变压器。
    2. 您能否更具体地说明 通过UL认证所需的条件? 我不熟悉您的应用程序必须设计的确切准则或标准。 但如果您能帮助我理解这一点,我认为我可以帮助您了解如何在不违反UL标准的情况下为切换开关IC提供电压。  

    但是,我认为回扫变压器供应商 在 设计不违反UL标准的自定义(相对正常/标准)时不会遇到问题,即使在这种供应受限的环境中,尤其是在其容量足够大的情况下。  

    此致,

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew,感谢您的回复。

    1) 如何识别或选择此控制器用于此应用程序?

    在运行Webench设计时,我优先考虑低BOM计数,然后在供应链中寻找库存充足的控制器。  该零件已准备就绪...当天。  我愿意接受零件供应良好的其他设计。

    2) 您能否更具体地说明 通过UL认证所需的条件?

    隔离。  许多变压器的制造使8密耳宽的层可以从印刷电路板中切出,以满足这些要求。   

    同样,我对其他设计持开放态度,但我只是在寻求一些帮助,以找到可在其中一种工作台设计中工作的现成组件。  我找不到推荐OTS用于我认为非常常见的应用程序(120->24)的应用程序。  我担心此产品的数量不会足够高,无法保证定制部件的使用,并且仍然保持在预算内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zach:

    感谢您解释如何选择此控制器和UL认证。 此部件的EVM使用 Renco的RLTI-1100。  我发现 https://www.we-online.com/redexpert/ 是一家流行变压器供应商提供的在线工具。 我以前没有使用过此工具,因此我无法评论如何开始使用它,或者它是否可以肯定地解决您的问题。   

    不管怎样,如果您可以公开共享,变压器的成本目标是什么?  

    一旦您拥有符合预算限制的零件列表,请使用应用程序中的相关标准,设计计算和性能指标进行更具体的搜索。 客户更好地理解所有这些因素。 例如,使用回转比,电感, 电流(初级和次级,峰值和RMS)和芯型,因为无论设计是自定义的,都需要所有这些来实现设计。 就标准和基准而言,这些标准和基准可能是 隔离,EMI, 散热管理等

    此致,

    Andrew