This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 智能高侧开关查询:关闭感应负载

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089282/smart-high-side-switch-inquiry-turning-off-inductive-load

主题中讨论的其他部件:HSS-MOTHERBOARDEVMINA3221

团队成员,您好,寻求一些澄清

"应用报告:如何驱动电阻,电感,电容和照明负载。" 以秒为单位 4.5 ,本节讨论了电感负载将在智能高侧开关输出引脚上产生负电压。 我对此有一些疑问。

1.对于负电压,这是否等同于反向蓄电池方案(如"应用报告:高压侧开关的反向蓄电池保护"中所述)? 我不确定这是否是反向蓄电池方案,因为我不知道在反向蓄电池方案中,电流是否会以相同方式流动(即逆时针)。

2.如果这不被视为反向蓄电池情况,我可以采用什么保护机制? 您的"应用报告:高压侧开关的反向蓄电池保护"中缓解反向蓄电池问题的方法将不适用,因为这毕竟不是反向蓄电池方案。

谢谢你。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    1.感应放电过程中VOUT的电压为负,而在反向蓄电池中,GND的电压为正,因此这是两种不同的情况。

    2.应力来自FET上的电压:正VS和极负VOUT在我们的零件上具有巨大的电压。 我们的部件具有内部VDS夹具以帮助解决此问题。 但是,它可以从感应放电中夹持的能量量是有限的。 如果能量超过限制,您必须在输出端使用外部TVS /二极管组合来夹紧。 应用程序注释给出了查看能量是否在限值内所需的计算。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,

    Yichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yichi:  

    我看了你们的高速钢MOTHERBOARDEVM,看到了TVS的引脚上有二极管。 您能否澄清为什么TV二极管位于引脚输出处? 我们是否预期针脚输出中会出现正电压峰值?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    对于另一方向的电视,它用于输出处的正浪涌。 如果这不是问题,则可以用传统/肖特基二极管更换电视。

    此致,

    Yichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yichi,寻求进一步的支持。

    我的暂定电源电路如下:电池TPS2.594万A (具有瞬态保护) TPS1HB35C-Q1 INA3221电感负载。 高压侧开关用作开关,而INA3221用作感应负载的电压和电流监测器。 电感负载关闭时会出现可预见的问题。 高压侧开关的针脚中将出现负电压。 这也意味着INA3221通道也会遇到此负电压。

    如果可能的负电压超出INA3221通道的绝对额定值,我可以选择哪种配置来确保电压和电流监视器安全? 我是否可以使用更强大的电压和电流监测器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    使用输出TVS二极管,二极管将导电,并在电感器关闭期间将输出电压降至-0.7V (二极管正向电压降)。 这是您担心的负电压吗?

    此致,

    Yichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yichi:

    如果我在引脚输出上添加肖特基二极管,那么这不是多余的,因为HSS已经有电压钳?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    这取决于您想要实现的目标。 如果您希望FET在感应关闭期间继续工作,则如果感应能量在限值内,则内部VDS钳可以工作。 但是,这将导致输出处出现负电压。  

    但是,如果您不想在电感关闭期间输出处有负电压,则输出处的二极管可以帮助保持输出为0V。  

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,

    Yichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yichi,寻求进一步的支持。

     电池TPS2.594万A (具有瞬态保护) TPS1HB35C-Q1 INA3221电感负载。 高压侧开关用作开关,而INA3221用作感应负载的电压和电流监测器。 电感负载关闭时会出现可预见的问题。 高压侧开关的针脚中将出现负电压。 这也意味着INA3221通道也会遇到此负电压。

    如果可能的负电压超出INA3221通道的绝对额定值,我可以选择哪种配置来确保电压和电流监视器安全? 我是否可以使用更强大的电压和电流监测器?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    在这种情况下,输出解决方案中前面提到的肖特基二极管是否工作? 因为它将有助于在感应关闭期间将输出电压夹持为0。 请在这里告诉我你的想法。

    就更强大的电压和电流监测器而言,您能否联系专业团队? 我不熟悉他们的产品组合。 谢谢!

    此致,

    Yichi