This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:LDO器件的RCP方案

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85, TPS7B4254-Q1, TPS709-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095293/tps7a85-rcp-scheme-of-ldo-devices

部件号:TPS7A85
线程中讨论的其他部件: TPS7.4401万LP3.8798万TPS7B4254-Q1TPS709-Q1

您好,

请问我对于LDO器件的RCP方案有何疑问?  在TPS7A85数据表的8.1 ................................................................19中,建议添加肖特基二极管,以防止反向电流损坏。  

(1)我注意到其他一些器件在数据表中未包括此建议-例如TPS7.4401万。 我想知道这些设备是否集成了另一个保护方案。 也许肖特基二极管集成在封装中?

(2) 由 于反向电流的问题是由于其本身的二极管结构由外至内而引起的,我相信具有P-FET的LDO器件,例如LP3.8798万,对反向电流的问题并无任何关注。 P通道通过FET将有从内到外的主体二极管。 我的理解是否正确?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ella,

    有些器件确实具有集成反向电流保护,但如果有,将在数据表中明确指定。 LP3.8798万没有集成反向电流保护,当您查看VOUT的ABS最大表时,这也很明显,该表指定为VIN + 0.3V。 高于此值将接近二极管掉落,并且本体二极管将开始导电,可能会损坏设备。  

    如果数据表中没有指定反向电流保护,您可以假定通过FET的主体连接到电源(在VIN处),从而消除了主体二极管的进出, 但是,输出至体内二极管仍然存在,并且可以在反向偏压条件下进行。 如果有集成的反向电流保护,则可能不是通过FET的主体连接到源,因为它可以连接到其他位置以帮助防止反向电流。  

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    感谢您的评论。 例如,您能帮 我找到一些具有集成反向电流保护的设备吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ella,

    TPS709-Q1和TPS7B4254-Q1都具有反向电流保护。 如果您使用 此参数搜索工具,则在左侧的Features (功能)下,您可以仅筛选具有此功能的LDO的所有LDO。  

    此致,

    尼克