This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R030:GaN FET的并行操作

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091806/lmg3422r030-parallel-operation-of-gan-fets

部件号:LMG3422R030

我们是否可以使用LMG3422 (或一般的GAN FET)安全地进行并联操作,而不会在高电流应用的电路中出现太多复杂情况。 如果是,您可以描述几种方法或给我们几个示例。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,George,

    感谢您的提问。 我们的设备可以用于并行操作。 虽然我们目前没有任何材料可以分享,但我们正在积极努力在不久的将来发布一些内容,如有关此操作的应用笔记。

    谢谢!

    诺亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺亚

    我也有客户就这个问题进行了交谈。

    如果您已完成材料,请告知我。

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma,您好!

    一旦我们准备好了这些材料,我们也会将其发送给您。

    谢谢!

    诺亚