This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6.146万:关于LM6.146万输出引脚和GND之间的电阻

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092477/lm61460-regarding-the-resistance-between-the-output-pin-of-the-lm61460-and-the-gnd

部件号:LM6.146万

你好,团队成员。

我制造了一个带有所附示意图的电路板。


LM6.146万的电阻值"输出(TP1901/VMain)和接地之间"存在差异,即使它们是在同一批次中制造的。
案例A) Vmain <=> GND:35-50欧姆
案例B) Vmain <=> GND:60k到100kohm

您能想到原因吗?
请注意,VMAIN在两种情况下均按配置输出5V电压。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据您的原始评论"注意,VMAIN在两种情况下均按配置输出5V。",这是否意味着您已经测试了两块板(案例A和案例B),并观察到两块板均正确调节5V输出?

    VOUT/GND之间的电阻取决于板布局,但我希望电阻测量值为高千欧甚至是MOhms。  

    此外,我刚刚检查了LM6.146万EVM,并测量了输出至接地电阻(千欧姆)。

    对于情况A,请仔细检查是否存在任何主板布局差异和/或部件或任何周围部件是否未正确焊接并进行间歇 性连接。

    Regardsm

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一段时间没有收到您的意见,因此我认为您能够在您的最后解决问题  

    因此,我将在收到进一步通知之前关闭此线程。

    感谢您使用E2E论坛。

    此致,

    Jimmy