This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138PFCEVM-026:UCD3138单相PFC

Guru**** 2539450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096721/ucd3138pfcevm-026-ucd3138-single-phase-pfc

部件号:UCD3138PFCEVM-026
主题中讨论的其他部件:UCD3138

您好,

我已经阅读了UCD3138指南的文档。 能否指定irect_fdbk,Vline_sense,Vbus_fdbk,Vneu_sense的控制器引脚值 ??

我的额定功率为2kW,因此我需要根据这一点更改电阻器和电容器的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    VBUS为390V,R5 =400k,R6 = 1.8k; Vbus_fb = 1.8 / 401.8 * 390 = 1.747V;

    您可以使用相同的方法来获取VLine_Sense和VNeu_Sense电压,但输入的电压是变化的。

    IREC_fbk类似于VLine_Sense和VNeu_Sense,但它是 电流放大器的输出。 要获得2kW,需要降低放大器增益,并确保EAP0/EAP1在 最坏情况下的峰值电压小于1.5V (满刻度为1.6V)

    我希望这能有所帮助,

    Sean