This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.693万:TS2引脚处的设置

Guru**** 1138100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096297/bq76930-the-setup-at-ts2-pin

部件号:BQ7.693万
主题中讨论的其他部件:Tida-0.1093万

大家好,

请帮我解决此问题吗?

我看到 TIDA-0.1093万的SCH中的TS2引脚上有一个3M电阻器R25。它的作用是什么?

谢谢,致以诚挚的问候。

HL Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Hailiang,

    如果用户决定不填充热敏电阻接头,则会有电阻器。 如果未安装热敏电阻,TS针脚需要一个下拉电阻器至组参考。

    谢谢!
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb,

    感谢您的回答。 我想,当热敏电阻被填充时,3M电阻器的影响很小。  但我注意到数据表中建议使用10k下拉电阻器。  如果使用3M电阻器,应考虑什么? 当热敏电阻未填充时,AFE是否显示低温

    此致,

    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Hailiang,

    遗憾的是,我尚未测试此设计的这一方面。 我的假设是,设计师使用了一个高值电阻器,以便在测试此特定板时可以使用广泛的温度系数。 如果设计中没有热敏电阻,则建议使用10K。

    谢谢!
    Caleb