主题中讨论的其他部件: BQSTUDIO
我们正在 BQ7.6942万中测试永久故障OTP功能。
此测试在带有电阻器的板上完成,因此没有连接电池。
为此,我们已将制造状态设置为0x00D0:
OTPW_EN–设置
PF_EN –设置
FET_EN –设置
我们还将保护配置设置为0x0722:
PF_OTP –设置
PF_FET –已设置
PF Alert Mask A (PF警报掩码A)设置为0x5F
之后,SOV阈值设置为3800,我们将缓慢增加电压。
当触发故障时 ,我们可以看到在0x12电池状态()中触发了永久故障
放电FET此时关闭。 我们还可以看到SAVed_PF_STATUS() 0x0053 此时被修改。
之后,我们等待30秒,然后通过PIN发送Shuts Down the AFE (关闭AFE)。
但当 我们再次启动AFE时,会清除perm fail触发,放电再次打开。
我们错过了什么? 生成OTP写入触发器需要什么? 我们假定写入PF时不需要OTP写入所需的"正常条件"(电压电平等),对吗?
此致
//Erik Almqvist